This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:测试 EVM 问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605482/tps2115a-test-evm-issue

器件型号:TPS2115A

您好!

       下面是通过 EVM 测试得出的客户条件和波形。 为什么 Vin ofr CH2/CH3超过3.5V (7.56V/4.88V)? 为什么输出电压低至 2.84V~2.6V? 对测试结果进行任何评论? 谢谢你。  

VIN1=3.5V

VIN2=3.5V

Iout=0.8A

COUT=300uF

D0=1/D1=0

BR
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    这些波形肯定看起来很奇怪。 您是否在该示波器屏幕截图期间主动尝试执行任何操作(例如断开其中一个电源)、或者该示波器截图是在稳态期间? 此外、如果 VIN1=4V、您是否会遇到同样的问题? 我认为器件在尝试确定 VIN1>VIN2是否为相同电压时可能会出现问题。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius