This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:接通后开关会立即中断

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604853/bq24770-switching-interruptions-right-after-turning-on

器件型号:BQ24770

尊敬的所有人:

我们发现 BQ24770在启动后具有奇怪的开关行为。
此问题可在 DevKit BQ24770EVM 上重现。

它看起来像是在声频下开关中断。 因此、甚至可以将其作为电感器产生的声音进行听到。
  如果首次重写寄存 器0x15 (最大充电电压)(即使默认值为0x34C0 (13、504mV))、控制器也能在不中断的情况下连续工作。

通过这种方法、通过 SMBus 电池(电量监测计控制器)连接的通常在系统启动后短时间内完成此任务。
但是、如果没有电池(我们正在正常考虑器件中的这种情况)、则可能会出现问题。


请提供建议。

电感器前后的波形:

谢谢、此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq24770具有自动唤醒功能、可唤醒深度放电的电池。 当电池端子电压低于最小 系统电压设置时、此功能可提供小电流。

    如果 没有电池连接到电池端子、则较小的自动唤醒电流会将输出电压推高。 然后、充电器停止自动唤醒。  当电压降至最低系统电压设置以下后、它将恢复切换。  这应该是您在输出上看到的结果。

    任何充电器电压和电流命令都会使充电器停止自动 唤醒、因为 主机控制器知道电池充电电压和电流信息。 bq24770无需自动唤醒电池。 这就是将13.5V 写入0x15H 的原因、使 控制器能够在不中断的情况下持续工作的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wang5577:

    感谢您的评论。

    我还有两个问题:

    1.甚至听到电感器的声音是否正常?

    由于我的 FPGA+处理器系统使用 bq24770的 SYS 电源、因此它在启动期间会遇到电压脉冲、然后软件才能向寄存器写入数据。 那么、我如何在启动时防止这种行为呢?


    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    验证这是否是自动唤醒问题:
    如果主机从充电选项寄存器中禁用自动唤醒功能、则它们没有该自动唤醒波形和噪声。
    bq24770是一款充电器 IC。 系统是否有电池? 如果有电池、我们就没有这种低频输出纹波和可闻噪声。
    如果您真的不需要自动唤醒功能、请联系您当地的 TI 销售团队订购 bq24777A 样片。 bq24777A 不具有自动唤醒功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢你们!

    据我所知、我的主机应首先启动。 我没有机会使充电器寄存器状态永久化。 我是说在充电器设计中没有任何配置闪存或 EPROM。 如果我错了、请纠正我的问题。

    2.我们在有电池和没有电池的器件中都有这两种情况。 我从那里开始。 请尝试断开电池...

    因此、如果我理解正确、我只有机会在启动系统时使用 bq24777A 来排除不连接电池的纹波效应。
    请确认。


    此致、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wang5577:

    我发现 BQ24777A 缺货、因为我知道供应商。
    它是新版本还是特殊版本?
    在欧洲购买它的最有效方式是什么?
    我们何时可以预期该组件用于大规模运行?


    期待收到您的回复。


    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24777A 是交货周期较长的定制器件。 让我们离线讨论一下。 请向您当地的销售人员发送一封请求电子邮件、并抄送我 wang-li@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    完成。