This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS783:启用阈值和迟滞

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605228/tps783-enable-thresholds-and-hysteresis

器件型号:TPS783

我有一个低功耗应用、在该应用中、我要控制由3V 电源供电的传感器子系统的启动和关断。 能量被收集并为 EDL 电容器充电。 收集装置的电压呈线性斜升、我想累积足够的能量来运行系统一个已知的周期、然后再允许功率流至负载。 这要求启动阈值(ON)电压大约为2.75V、而停止(OFF)阈值低于1.8V。 TPS783是一款毫微级 IQ 稳压器、其使能引脚具有1.2V (导通)和0.4V (关断)的明确阈值。 通常情况下、这将连接到逻辑信号、但在如此大的迟滞带和高输入阻抗的情况下、我将其连接到稳压器 VIN 侧的分压器、以便在以下配置中将其用作电平检测器:

请参见图1。

然后、我使用斜坡源进行了瞬态运行、以研究导通和关断点。 它似乎运行良好、并且已经接近我所需的导通阈值、可以通过调节分压器进一步优化该阈值。 关断点受电源影响、电源电压下降并下降至大约1.4V。 下图显示了响应:

请参见图2。

如果这在实际应用中正常工作、则可能需要使用单独的毫微功耗基准和比较器来驱动具有饱和开/关转换的使能引脚。 但是、它确实依赖于器件之间的使能阈值是否合理一致。 由于使能引脚看到模拟斜坡而不是快速转换、因此也可能出现高于预期的静态电流。 我使用提供的 PSpice 模型分析了这个问题、但看不到任何证据。

我的问题是、设计团队应告知这种方法是否合理、还应要求提供有关使能引脚阈值的特性以及如何实现阈值的更多信息。 如果它们在某种程度上与内部基准相连、那么我希望它们非常稳定。 请就此提供进一步的建议?

谢谢、此致、

Dean Cooper。

图1:

图2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    EN 引脚可按此方式使用、但阈值随温度和器件的变化而变化。  有关典型行为、请参阅下面的图9。  因此、我预计精度不会高于数据表中针对 VEN (HI)和 VEN (LO)列出的限值。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您的回答。 这是"阅读手册"的典型案例。 今天我总是这么匆忙、有时我省略了这一步。 是图9清楚地显示了使能引脚阈值、这正是我所寻找的。 VEN (LO)的 TC 约为-1mV/°C、VEN (HI)的 TC 约为-0.3mV/°C。 这在我的情况下是相当可行的。 我会说这些必须与内部基准相关联、如果是、则它们的初始容差大约为2%。 但是、如果图9阈值正确、PSpice 模型将会超出几英里。 在27摄氏度下、它将 VEN (HI)= 1.3V 和 VEN (LO)= 0.7V。 不过、不用担心、我将考虑这个问题作为答案。 下一步将是测试真实器件。

    谢谢、此致、
    Dean。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:
    很高兴听到部件将起作用。 通常、PSPICE 模型仅使用25°C 建模设计、我们通常不会在扩展温度下设计模型。

    如果有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我没有进行温度扫描、只是将模型保留为默认值。 我会说仿真阈值甚至不接近于图9。 但它们可能没有准确地建模。 该模型经过加密、因此从我的端开始就很难进行进一步的调查 您可能想向模型团队提及这一点、以便他们在时间允许时查看。 我订购了一些样片、并将让您知道它们是如何在工作台上运行的。

    谢谢、此致、

    Dean。