This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51025EVM-649:关于 BQ51025EVM-649应用问题

Guru**** 2481325 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210, BQ500215, BQ51025, BQ500101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601165/bq51025evm-649-about-bq51025evm-649-application-question

器件型号:BQ51025EVM-649
主题中讨论的其他器件: BQ501210BQ500215BQ51025BQ500101

您好、先生、

我知道 TI BQ51025EVM-649 (PWR649)可以满足 Qi 标准吗?
为什么 EVM 输出规格设计为7V/1.43A? 是 Qi 请求?
我是否可以设计5V/2A 时的输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    bq51025可在5W 功耗下获得 Qi 认证、而不是10W 或15W。 10W 模式是 TI 专有的、仅适用于 bq500215和 bq501210。
    由于热调节和负载调节、我不建议在2A 时提供5V 电压、请参阅数据表图18和19。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答。

    此外、我还有关于 TX EVM bq501210的问题。

    1.我是否知道 bq500101函数是全桥使用的降压拓扑? Optima TP18电压是多少?

    2.看起来 EVM 的固定开关频率为130kHz。 我是否知道降压拓扑还涵盖全桥负载调节?

    3.您能帮我详细解释原理图电路电子邮件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我是否知道 bq500101函数是全桥使用的降压拓扑? Optima TP18电压是什么?--- 此拓扑是一种轨控制、H 桥以固定频率运行、而控制元件是用于改变进入 H 桥的电压的轨控制降压。 U1是一个为 H 桥产生轨电压的降压转换器。

    2.看起来 EVM 的固定开关频率为130kHz。 我是否知道降压拓扑还涵盖全桥负载调节?--见上文

    3.您能帮我解释一下电路原理图的详细信息吗?—您对电路的哪个方面感兴趣。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我可以通过电子邮件与您进行离线讨论吗? 谢谢。

    此致、
    Duke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将与你联系。