请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51025EVM-649 主题中讨论的其他器件: BQ501210、 BQ500215、 BQ51025、 BQ500101
您好、先生、
我知道 TI BQ51025EVM-649 (PWR649)可以满足 Qi 标准吗?
为什么 EVM 输出规格设计为7V/1.43A? 是 Qi 请求?
我是否可以设计5V/2A 时的输出功率?
文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我知道 TI BQ51025EVM-649 (PWR649)可以满足 Qi 标准吗?
为什么 EVM 输出规格设计为7V/1.43A? 是 Qi 请求?
我是否可以设计5V/2A 时的输出功率?
文