This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022过流行为

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604186/lm5022-lm5022-over-current-action

器件型号:LM5022

大家好、

请帮您检查一下。

1、按照 DS 说明操作、当 CS 电压超过0.5V 时、5022将进入过流保护、对吧?

但有一位客户在 CS 获得0.5V 电压之前发现、Vcomp 获得~5.4V (最大值?)电压 然后 Vout 降低到较低值、例如正常输出电压为60Vout、但现在为58V。

并继续 增加负载、Vcomp 仍~5.4V、Vout 将降至57V。

此操作是否正确?

2、当发生过流时、LM5022将执行什么操作? 减小 Vout 以进入功率限制、还是关闭功率 MOSFET 以使 Vout 关闭、然后进入断续模式?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您忘记考虑峰值限制的内部斜率补偿。 请参阅 IC 的方框图、并查看是否有内部斜坡补偿叠加在峰值电流限制比较器输入端的感应电流信号上。 占空比越长、叠加越多、从而降低有效峰值电流限制。 结果是占空比减小、从而产生 Vout。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Yuchang、

    您能告诉我们此应用的输入电压规格吗? 我猜它是一个较大的升压比。 请注意、器件的最大占空比不是90%。 此外、最大 COMP 电压典型值为5.2V。 在该电压下、器件已达到最大占空比并向其输出提供所有能量。 这意味着输出电压将随着负载的增加而降低。

    当达到电流限制阈值时、MOSFET 在时钟周期的剩余时间内关闭。 这是在 OUT 任何断续模式下的真正逐周期峰值电流限制。

    如果客户无法在 E2E 上分享原理图、请通过电子邮件直接将其发送给我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的回复。

    是 的、我知道电流感应电路也会影响斜率压降、客户按照第21页的公式36~40设置 RS1/2和 Rsense、但无法正常实现 OC。 而应用的输入电压为24V 至~60V、因此占空比不会超过最大占空比、这就是客户为何在发生大输出电流时、comp 在 VCS 达到0.5V 之前获得最大值的原因。

    您是否有要共享的 OC 测试波形? 包括 VCS、VCOMP、VOUT、IOUT 或 IL...?

    我将与客户核实是否可以共享原理图。

    谢谢、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Garrett、

    随附的原理图、请帮助查看是否有任何值需要更改。

    您还能在上一个帖子中帮助回答我的问题吗?

    谢谢。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    越昌

    请提供该应用所需的最大负载电流。 我想仔细检查计算结果。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    应用为 60V 0.4A、可能我认为 OC 可设置为大约0.8A。

    谢谢

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    很抱歉打扰你、
    您能否就原理图提供意见?
    还有任何 OCP 测试波形要共享吗?

    此致、
    裕昌