大家好、
请帮您检查一下。
1、按照 DS 说明操作、当 CS 电压超过0.5V 时、5022将进入过流保护、对吧?
但有一位客户在 CS 获得0.5V 电压之前发现、Vcomp 获得~5.4V (最大值?)电压 然后 Vout 降低到较低值、例如正常输出电压为60Vout、但现在为58V。
并继续 增加负载、Vcomp 仍~5.4V、Vout 将降至57V。
此操作是否正确?
2、当发生过流时、LM5022将执行什么操作? 减小 Vout 以进入功率限制、还是关闭功率 MOSFET 以使 Vout 关闭、然后进入断续模式?
谢谢