This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:EN 阈值

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604379/tps709-en-threshold

器件型号:TPS709

您好!

我的客户正在评估 TPS70933。

EN 阈值经如下认证。

但是、当 VEN 为0.5V 时、输出电压升高、如下所示。

※该波形与实际波形相同

该原理图如下。

为什么输出上升到 EN=0.5?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    使能引脚有其自身的内部上拉电阻、典型值为~300nA。 因此、如果保持悬空、它将自动启用。 我想、如果您使用示波器来查看实际的使能阈值、它应该更接近0.9V。 请注意、0.9最小值意味着高于0.9V、我们保证器件已启用。 低于0.4V 时、我们可以保证它将关闭。 0.4和0.9之间的值实际上是未定义的。 这是否能回答您的问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John - San、

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    VEN 阈值是否具有迟滞?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    让我向我们的设计人员核实一下我们在 VEN 阈值上有多少迟滞。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    感谢您的支持。

    我还有一项请求。
    您能否分享 EN 阈值的分散数据以供我们参考?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    根据仿真数据、使能端的标称迟滞为23mV。 在整个温度范围内、最小值为21mv、最大值为27mV。

    这是否能回答您的问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    感谢您提供迟滞信息。
    我还等待 EN 阈值的分散数据。

    此致、
    Kuramochi