This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:原理图审阅

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, PMP10344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605032/ucc28700-schematic-review

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件: PMP10344

大家好、我使用 UCC28700在120-480VAC 的输入范围内实现了12VDC 0.5A 输出电源设计。 可以帮我进行审核吗?

谢谢、

简  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jane:

    我已要求一位应用工程师审阅该帖子、您很快就会看到答案。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的关注。 对于原理图审阅、请最多留出2周时间、因为这可能会涉及到很多问题。 我有几个问题要使这项工作成为一项有价值的工作。
    1) 1)您能否提供完整的电源规格、例如输入电压范围、输出电压、最大输出电流等 ? 有些信息似乎包含在其中、但如果您在这里有更多详细信息、这将会大有帮助。
    2) 2) 2)您能否提供变压器规格? 如果不是、您可以提供初级、辅助和次级的匝数以及磁化电感?
    3) 3)您是否使用设计计算器工具进行这些组件选择? 您能否向我们发送您的计算器工具、其中包含您的值?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复!

    1) 1)输入电压范围为120VAC - 480VAC;输出为12VDC;最大输出电流为0.7A

    2) 2)我参考 Wurth`s 750817930规格、但进行了更改、因为我只需要一个次级。 随附了两个数据表。  

    3) 3)n`t 我没有使用设计计算器工具。 我参考了一个我在线找到的演示设计(PMP10344_REVC )。 您是否有计算器工具可供选择?

    非常感谢!

    Janee2e.ti.com/.../480VAC_2D00_12VDC-Transformer.pdfe2e.ti.com/.../2860.750817930r00.pdfe2e.ti.com/.../7750.PMP10344_5F00_REVC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 设计计算器位于 UCC28700在线产品文件夹的"工具和软件"选项卡中、网址 为:www.ti.com/.../toolssoftware
    您可以选择 Excel 或 Mathcad。
    您能否完成此工作、看看之后是否有任何具体问题? 我们在进行设计时也使用此工具。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    令人沮丧... 我在您发送给我的页面上输入了120-480VAC、然后单击 然后 WEBENCH 会自动将我的输入电压规格更改为120-480V DC... 因此、它将选择具有700V 电压的 MOSFET。 如果我将规格更改为680VDC (480VAC 整流器后的直流电压)、则该设计在没有此控制器 UCC28700的情况下诞生。

    谢谢、