Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, PMP10344
主题中讨论的其他器件: PMP10344
大家好、我使用 UCC28700在120-480VAC 的输入范围内实现了12VDC 0.5A 输出电源设计。 可以帮我进行审核吗?
谢谢、
简
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 John:
感谢您的回复!
1) 1)输入电压范围为120VAC - 480VAC;输出为12VDC;最大输出电流为0.7A
2) 2)我参考 Wurth`s 750817930规格、但进行了更改、因为我只需要一个次级。 随附了两个数据表。
3) 3)n`t 我没有使用设计计算器工具。 我参考了一个我在线找到的演示设计(PMP10344_REVC )。 您是否有计算器工具可供选择?
非常感谢!
Janee2e.ti.com/.../480VAC_2D00_12VDC-Transformer.pdfe2e.ti.com/.../2860.750817930r00.pdfe2e.ti.com/.../7750.PMP10344_5F00_REVC.pdf