This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:BQ25895M:

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604831/bq25895m-bq25895m

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件: TS3USB221A

我是否可以像下图那样直接将 USB 连接到 BQ25895M 和 ARM。 左侧的金属是 USB 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenle、

    我不建议这样做。

    客户通常添加一个 USB 开关、类似于 TS3USB221A 来处理开关。 bq25895M 包括 DSEL 引脚、可用于驱动该开关的选择输入引脚。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    我没有足够的空间将 TS3USB211A 放置在 PCB 上、我是否可以将其移除? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenle、

    无需 USB 开关即可完成此操作、但请了解、在尝试枚举/开始 USB 通信之前、ARM 主机需要为充电器提供时间、以便在连接 USB 输入后完成 D+/D-检测。

    一旦检测完成、D+/D-将进入高阻抗状态、从而实现通信。 但是、还要确保在充电器 DPDM 检测期间、到 ARM 主机的 D+/D-连接不会给这些线路增加任何显著的电阻。 这是为了避免错误的输入电流限制结果。


    此致、
    Joel H