This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691EVM-752:对于 TPS92691EVM-752、可降低 MOSFET 的成本

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691EVM-752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604729/tps92691evm-752-for-tps92691evm-752-reduce-a-mosfet-to-cost-down

器件型号:TPS92691EVM-752

尊敬的 TI 团队:

TPS92691EVM-752的原理图适合我的项目、但是否可以降低 MOSFET 的成本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    是的、您可以根据需要使用不同的 FET。 如果您的应用不是汽车应用、则无需使用 Q 级器件。 无论通过哪种方式、您都可以选择不同的 FET。 如果您使用较高的 RDS (ON),请注意热性能,并确保栅极电荷足够低,以满足您所使用的开关频率(IVCC=Qg*FSW),这样您就不会限制 VCC 的电流。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、提示:
    我的意思是,我是否可以删除其中一个 MOSFET,而不是替换为另一个 MOSFET。

    Henry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    如果您不需要快速 PWM 调光(>250Hz 左右)、则可以摆脱 Q1、Q2、R2、R5和 D2。 如果没有它们、您仍然可以进行 PWM 调光、但边沿会慢得多、因此如果您需要较大的线性范围、则需要使用较低的 PWM 频率。

    此致、

    克林特