This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:通过 PTC 保险丝实现锂电池保护

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178176/bq27220-li-battery-protection-by-means-of-ptc-fuse

器件型号:BQ27220

是否可以在电池和 BQ27220之间插入 PTC 保险丝?

如果是、这种 PTC 保险丝在阻抗方面有哪些限制?

如果没有、如何在 BQ27220或与电池并联的去耦电容器发生故障时保护锂电池免受过热的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题可能有用

    e2e.ti.com/.../bq27542-g1-effect-of-a-built-in-ptc-fuse-in-the-cell-to-be-monitored

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的回答。

    上述主题适用于不同的监测算法、阻抗跟踪、而我的问题与使用 CEDV 的 BQ27220有关。

    您能否针对 BQ27220重新解决我的上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    bq27220使用 CEDV 算法、因此它基于库仑计数和放电结束电压。 需要考虑放电电压末尾附近保险丝上的压降。 您可以根据正常负载设置"保留容量"以补偿压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    再次感谢。

    "储备能力"是一个相当含糊的说法。 CEDV 的精度似乎取决于细微的电压差异。 您能否进一步解释如何 "保留容量"以满足+/-5%的所需 SoC 精度 、同时考虑到负载随时间变化?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    "保留容量"是一个特定的数据存储器参数。

    在最大负载时、对电池放电、直到负载上的电压达到终端电压。 然后移除 PTC、查看电池在达到终端电压之前的可用功率。 此附加容量应输入到"保留容量"中