请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65217CEVM 大家好、
在我们的一款产品中、我们使用 tps65217c PMIC 为 AM335x 处理器供电。 我们在过去3年销售的这款器件,但从过去几个月开始,我们就会遇到 PMIC 问题和处理器故障问题。 我们通过使用 POE 开关为该器件供电。 在我们的器件中,POE 12电压正常, 12至5V 电压也正常,但无法获取 sys_voltage。 SYS_VOLTAGE 将达到2.3V。
请帮助我解决此问题。
此致、
Rohit