This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217CEVM:未出现 SYS_VOLTAGE

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604441/tps65217cevm-sys_voltage-not-coming

器件型号:TPS65217CEVM

大家好、

在我们的一款产品中、我们使用 tps65217c PMIC 为 AM335x 处理器供电。 我们在过去3年销售的这款器件,但从过去几个月开始,我们就会遇到 PMIC 问题和处理器故障问题。 我们通过使用 POE 开关为该器件供电。 在我们的器件中,POE 12电压正常, 12至5V 电压也正常,但无法获取 sys_voltage。  SYS_VOLTAGE 将达到2.3V。

请帮助我解决此问题。

此致、

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、

    我对您提到的电压感到困惑、您能帮助澄清一下吗? VSYS 是否为 PMIC 5V? 如何以及在何处测量2.3V 电压?

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、
    我在 AC_IN 上提供5V 电压并测量 SYS_VOLT @ SYS 和 SYS1引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit、

    这似乎是另一个具有更多信息和更多回复的帖子的副本:
    e2e.ti.com/.../2226056

    假设这是重复的、我将关闭此线程并从现在开始回复另一个线程。