主题中讨论的其他器件: BQ25606
您好!
在测试 BQ24298的一组运行条件时、我注意到 VSYS 输出 在以下情况下变为低电平:
将1A 的负载连接到 VSYS、VBUS 提供5V 电压、VBAT 提供3.7V 电压、VSYS 输出正常。 但关闭 Q4 (BATFET)时、有时(重复多次) VSYS 输出会降至低于1V
在没有负载的情况下、VSYS 永远不会下降。
有任何提示吗?
祝你一切顺利、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在测试 BQ24298的一组运行条件时、我注意到 VSYS 输出 在以下情况下变为低电平:
将1A 的负载连接到 VSYS、VBUS 提供5V 电压、VBAT 提供3.7V 电压、VSYS 输出正常。 但关闭 Q4 (BATFET)时、有时(重复多次) VSYS 输出会降至低于1V
在没有负载的情况下、VSYS 永远不会下降。
有任何提示吗?
祝你一切顺利、
1) 1)是的、只能通过电池上电。 请注意、此处的电池电压是指 IC 的 BAT 引脚电压。 电缆本身可能会出现压降。 请仔细检查。
您如何获得"电池电量极低"消息? bq24298不提供此类信息。
第15页
8.3.1.2在没有直流电源的情况下从电池上电如果只有电池存在并且电压高于耗尽阈值(VBAT_DEPL)、BATFET 将打开并将电池连接到系统。 REGN LDO 保持关断状态、以最大程度地降低静态电流。 BATFET 中的低 RDSON 和 BAT 上的低静态电流可最大限度地降低导通损耗并延长电池运行时间。
2) 2) 2)您是否使用 bq24298 EVM 进行测试? 强烈建议您首先按照上的用户指南尝试在 EVM 上运行充电器
。
谢谢!
您好、SHI、
是的、如果需要、主机可以向 REG00[2:0]写入以更改输入电流限制。
但是、如果您不使用 I2C、则充电器将使用默认设置自行充电。 默认充电电流为2.048A。 默认输入电流限制是 PSEL/OTG 引脚设置和 ILIM 电阻设置之间的最小值。
系统可提供的电流量将基于功率传输[Efficiency = Pout/Pin =(Ibat*Vbat + Isys*Vbat)/(Vbus*Ibus)]。 iBus 与 IINDPM 相同,它同样基于最初检测到的值;minimum (PSEL/OTG、R_ILIM)。
此致、
Joel H