This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:BATFET 关闭后 VSYS 为低电平

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598059/bq24298-vsys-low-after-batfet-turned-off

器件型号:BQ24298
主题中讨论的其他器件: BQ25606

您好!

在测试 BQ24298的一组运行条件时、我注意到 VSYS 输出 在以下情况下变为低电平:

将1A 的负载连接到 VSYS、VBUS 提供5V 电压、VBAT 提供3.7V 电压、VSYS 输出正常。 但关闭 Q4 (BATFET)时、有时(重复多次) VSYS 输出会降至低于1V  

在没有负载的情况下、VSYS 永远不会下降。

有任何提示吗?

祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供分步测试过程来观察 VSYS 输出压降? 5V VBUS 是否始终存在? VSYS 负载是恒定的还是脉冲的? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将介绍初始步骤、其中似乎存在一种奇怪的行为:

    在未插入电池并且以5V 为 VBUS 馈电的情况下、SYS 和 VBAT 上的电压为4.2V、而当 BATFET 通过 I2C 关闭时、SYS 中的电压仅降至3.7V。

    这是期望值吗?

    祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是预期行为。

    当电池未连接且充电被启用时、此器件尝试将 VBAT 调节至电池充电限值(例如4.208V REG04[7:2])并且 VSYS 跟随 VBAT。 如果用户禁用充电、 VSYS 通常会调节至 VSYSMIN+150mV、例如3.5V (REG01[3:1])+150mV。

    如果有此帮助、请检查验证答案。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果我从不使用 I2C 来控制 BQ24298、是否只能使用电池为系统供电?
    根据我的测试失败,测试条件如下,ILIM 设置为3A
    1)如果没有 Vbus 5V 馈电、则仅连接电池、系统在启动后自动关断、msg 显示"电池电量非常低"、但实际上电池仍高于3.8v、系统负载电流约为500mA- 1000mA。
    2) 2)如果没有电池、仅为 Vbus 提供5V 电压、系统在启动后也会关闭、未显示消息。

    3) 3)如果同时使用 battey 和 Vbus 馈送、则系统工作正常。

    请提供建议。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)是的、只能通过电池上电。 请注意、此处的电池电压是指 IC 的 BAT 引脚电压。 电缆本身可能会出现压降。 请仔细检查。

    您如何获得"电池电量极低"消息? bq24298不提供此类信息。  

    第15页

    8.3.1.2在没有直流电源的情况下从电池上电如果只有电池存在并且电压高于耗尽阈值(VBAT_DEPL)、BATFET 将打开并将电池连接到系统。 REGN LDO 保持关断状态、以最大程度地降低静态电流。 BATFET 中的低 RDSON 和 BAT 上的低静态电流可最大限度地降低导通损耗并延长电池运行时间。

    2) 2) 2)您是否使用 bq24298 EVM 进行测试? 强烈建议您首先按照上的用户指南尝试在 EVM 上运行充电器  。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否提供参考原理图来说明如何将 BQ24298支架用于电池充电和电源系统、这意味着无需 USB 主机控制。  

    只是不连接 I2C 引脚吗? 或任何其他额外电路需求。 我只需要最大输入电流(2-3A) 即可供系统使用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SHI、

    此器件并非真正适合单独使用。 如果您在没有 i2c 通信的情况下使用充电器、则所有设置均处于其默认状态、但输入电流限制除外、输入电流限制只能设置为低于默认设置(基于 PSEL 和 OTG)。

    如果您的应用不能接受这种情况、您可能还需要查看 bq25606、它是真正具有高达3A 充电电流能力的独立充电器。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel  

    感谢您的重播、我已经将 BQ24298嵌入到 PCB 中、电路板已组装好。 现在输入电流限制为50mA,不足以为系统供电,电池将在3小时后输出,ILIM/ PSEL/已设置为最大电流。 请建议如何将输入电流设置为最大3A?  如果寄存器设置的任何编码对我们来说都很容易快速运行系统。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHI、

    您的输入源(电压、电流、功率)的功率能力是多少?  

    如果 PSEL/ILIM 设置为最大值、则充电器不应受到输入电流限制、除非输入源无法提供所需的电流。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel

    我的输入源是5V/3A,但请参考您的数据表,主机可以通过 Webite 到 REG00[2:0]来更改输入电流限制,我很困惑,因为那里的情况非常多。

     如果我断开 I2C 与主机的连接并保持 SCL/SDA 悬空、是否能够运行系统?  BQ24298在自主充电模式下工作。 系统可以提供多少电流?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHI、

    是的、如果需要、主机可以向 REG00[2:0]写入以更改输入电流限制。

    但是、如果您不使用 I2C、则充电器将使用默认设置自行充电。 默认充电电流为2.048A。 默认输入电流限制是 PSEL/OTG 引脚设置和 ILIM 电阻设置之间的最小值。

    系统可提供的电流量将基于功率传输[Efficiency = Pout/Pin =(Ibat*Vbat + Isys*Vbat)/(Vbus*Ibus)]。 iBus 与 IINDPM 相同,它同样基于最初检测到的值;minimum (PSEL/OTG、R_ILIM)。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel

    非常感谢您的重播。 这意味着我可以将 SCL /SDA 保留为无连接(悬空)、还是上拉至 VIN 或下拉至 GND?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHI、

    这两种情况中的任何一种都起作用。 如果时钟(SCL)和从器件地址(SDA)在总线/引脚上正确通信、I2C 将不会控制充电器。

    此致、

    Joel H