This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:不带接口板和 BQSTUDIO 的数据闪存

Guru**** 2373190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, EV2400, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/600585/bq40z60-data-flash-without-interface-board-and-bqstudio

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

您好!

我想知道是否可以通过 I2C 命令修改 BQ40Z60的数据闪存、而无需 EV2400接口板。

我使用 ESP8266-03通过简单的 I2C 命令读取数据、但我不知道如何设置充电数据闪存值。

此外、我对电子产品比较陌生、这(SBS)将是我的第一个合适项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以。 您只需在处于非密封和完全访问模式时发送适当的 DataFlash 位置。 这样、监测计将接受 TRM 中所述的最大和最小限制范围内的任何值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我该怎么做?

    我可以通过发送地址和接收2个字节从其中读取电压、电流等内容、但现在我想定制充电算法。 该技术参考指出、我必须更改高级充电算法:充电器中的值、但我没有看到 SMB 命令地址。 所有这些表都具有"Class"、"subclass"等标题、没有地址、这就是我认为需要 BQSTUDIO 来执行此操作的原因。

    因此、我需要做的是能够更改值、而不是11下列出的值。 SBS 命令、但表中没有地址的命令、如3.2下的命令。 黑盒记录器-具有单个 MCU。

    www.ti.com/.../sluua04d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您将需要这些寄存器地址。 即使您没有 EV2300、也可以安装 bqstudio、启动工具、选择器件、然后转至数据存储器窗口。 在这里、您将看到列出的所有参数及其物理起始地址、数据长度、行号和行偏移。 借助这些数据、您将能够使用 MCU 更改参数。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这应该能够做到。
    遗憾的是、bqstudio 说不支持 bq40z60、当我尝试切换到高级视图以查看地址时、会中断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Bqstudio 支持 bq40z60。 您安装了哪个版本的 bqStudio? 我能够启动 bqStudio 并查看 bq40z60的地址。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我的版本有一些更新、我现在有最新版本1.3.72、但也尝试了旧版本。

    他们确实"支持"它、但说它不兼容。 4600_0_15-也是如此...

    我有最新的 Windows 10 Home 64x。

    我已经完成了充电、我将不通过充电、但还有其他人会遇到这个问题、可能会在后续版本中解决?