This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:与 ISO7637-2 (2011版)兼容、脉冲5a 测试结果

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603053/lm74610-q1-compativle-with-iso7637-2-2011-edition-pulse-5a-test-result

器件型号:LM74610-Q1

你好

我对 LM74610-Q1的 ISO7637有疑问

(1)
数据表中注明了"符合汽车 ISO 7637瞬态要求"、但这是2004版本吗?
此器件是否也与 ISO 7637-2 2011版本兼容?

(2)
在数据表中、有"pulse 1"的测试数据。
是否有脉冲5a 的数据?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队、

    我们的客户正在等待回复。 。 。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji、

    1) 1) LM75610与 ISO7637-2、2011兼容。

    2)脉冲4、5a、5b 已从 ISO7637-2 (2004)中移出、并且根据 ISO7637-2 (2011)第16页的注释、现在处于 ISO 16750-2和 ISO21848中。  我查看了多个 TIDA 参考设计、找不到在任何电路板上测试的脉冲5A (未抑制的负载突降)。  有多个针对5b (受压负载突降)进行了测试。  此处附有一份。  为了满足未压降的负载突降要求、需要使用更大的 TVS、您应该对其进行测试。  这一点在 DS (第17页:e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_00530-has-7637-results.pdf)中说明

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian San、

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致、
    Ryuji