This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:PRES 引脚无法上拉

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595700/bq40z50-r1-pres-pin-cannot-pull-high

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

我想使用 PRES 引脚来控制 CHGFET 和 DSGFET。I 通过连接到3.3V MCU IO 的100 Ω 串联电阻器将 NR 位设置为 NR=0、PRES 引脚。

当我将 MCU IO 设置为推挽模式并设置 IO 输出高电平电压时,操作状态->PRES 位  可以清零,CHGFET 和 DSGFET 可以关断。 但 PRES 引脚电压只有0.3V、100欧姆电阻器具有10mA 电流。

当我释放 PRES 引脚时,将 MCU IO 配置为 OD 模式,功耗正常,但无法关闭 CHGFET 和 DSGFET。

只有设置 NR=0,然后在室温模式下复位器件或器件,我可以将 MCU IO 设置为推挽模式,并以正常消耗设置 IO 输出高电平电压。

哪里的配置错误会导致 BQ40Z50下拉 PRES 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我遇到了相同的问题、尽管我的硬件设置稍有不同。 在我的设置中、我有一个外部10k PU 转3V3、这应该保持 信号高电平、即使 FG 正在对 PRES 引脚进行脉冲以节省电力。 在我的应用中、PRES 信号还连接到 MCU、以便在电池组插入系统时提供中断。

    在脉冲的低电平期间、FG 似乎将 PRES 引脚驱动为低电平。 是否有任何方法可以禁用此功能? 如果 NR 位被设定为1、PRES 引脚可被拉高。 但我松开了 FG 上的 PRES 检测功能。

    BR、

    安蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PRES 引脚不是真正的输入。 仅当引脚被拉至低电平时才会检测到 Pres、并且在引脚悬空时将被取消置位。 它不能被拉高。

    请参阅以下指南: