This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:12V 输入隔离式 DC/DC

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023, LM5026, LM5025, UCC2897A, LM5021-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179823/lm5023-12vin-isolated-dc-dc

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: LM5026LM5025UCC2897ALM5021-Q1

您好!

如果我想为直流/直流隔离式电源支持12V 输入电压、则输出电压= 4~4.6V (可调节)。 Iout=30A。

对于汽车应用、需要 AEC-Q100、您有更好的建议吗? LM5023只能支持最低至12V 的输入电压。 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

      我建议使用有源钳位正向拓扑、而不是反激式拓扑、因为此处需要大量的输出电流。 大负载电流需要更粗的导线来提供保护、因此  需要更大的变压器尺寸。

    对于有源钳位正向解决方案、有 UCC2897A、LM5025、LM5026。 遗憾的是 、这些 有源钳位正向控制器不符合汽车标准。

    对于电流反激式拓扑中的 PWM 控制器、UCC28C4x-Q1、UCC28C5x-Q1或 LM5021-Q1可满足您对隔离的需求并通过汽车认证。

    以下 是符合汽车标准的 PWM 控制器列表: https://www.ti.com/power-management/acdc-isolated-dcdc-switching-regulators/pwm-controllers/products.html#p1129=Forward&p1498=Automotive

    谢谢、

    Claire

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claire、

    感谢您的回复。

    Jeff