请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5023 主题中讨论的其他器件: LM5026、 LM5025、 UCC2897A、 LM5021-Q1
您好!
如果我想为直流/直流隔离式电源支持12V 输入电压、则输出电压= 4~4.6V (可调节)。 Iout=30A。
对于汽车应用、需要 AEC-Q100、您有更好的建议吗? LM5023只能支持最低至12V 的输入电压。 谢谢!
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果我想为直流/直流隔离式电源支持12V 输入电压、则输出电压= 4~4.6V (可调节)。 Iout=30A。
对于汽车应用、需要 AEC-Q100、您有更好的建议吗? LM5023只能支持最低至12V 的输入电压。 谢谢!
Jeff
尊敬的 Jeff:
我建议使用有源钳位正向拓扑、而不是反激式拓扑、因为此处需要大量的输出电流。 大负载电流需要更粗的导线来提供保护、因此 需要更大的变压器尺寸。
对于有源钳位正向解决方案、有 UCC2897A、LM5025、LM5026。 遗憾的是 、这些 有源钳位正向控制器不符合汽车标准。
对于电流反激式拓扑中的 PWM 控制器、UCC28C4x-Q1、UCC28C5x-Q1或 LM5021-Q1可满足您对隔离的需求并通过汽车认证。
以下 是符合汽车标准的 PWM 控制器列表: https://www.ti.com/power-management/acdc-isolated-dcdc-switching-regulators/pwm-controllers/products.html#p1129=Forward&p1498=Automotive
谢谢、
Claire