This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55332-Q1:未超出要求的功耗

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604347/tps55332-q1-is-not-outputing-requred-power

器件型号:TPS55332-Q1

您好!

我正在尝试构建一个升压转换器,以在10至14V 输入和输出38V @ 3A 的电压下工作。 我按照数据表计算组件值,但这不是最容易遵循的数据表。   组装好电路后(请参阅随附的原理图)。 在无负载的情况下、它确实输出38V 电压、但一旦我连接一个25欧姆电阻负载、输出就会降至17.2V、并且 IC 变得非常热、这仅是所需输出功率的一半。 请查看我的设计、并告知我应该如何更改才能使其正常工作。

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否会捕获 SW 电压波形? 请放大以在示波器屏幕上显示2至3个完整的开关周期。 在监测 SW 波形时、请使用接地导线短路的探头。