This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:充电电流(ICHGR)与热和低温条件下的实际电流不匹配

Guru**** 2396375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604642/bq25892-charge-current-ichgr-does-not-match-actual-current-in-warm-and-cool-temperature

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件: BQ25890

您好!

当温度处于"TS 温控"或"TS 冷控"时、"ICHRG"不对应 于实际充电电流。 "ICHRG"呈现的电流远高于 实际情况。

默认情况下、我始终具有一些设置:

- JEITA_ISET:  ICHG 的0–50%

- JEITA_VSET: 1 -在 JEITA 高温期间将充电电压设置为 VREG

 - ICHGR:1536mA

IINLIM:500mA

ICHG:600mA 这一值在低温和高温环境下是可以实现的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Vitor、

    此处需要注意以下几点:

    1) 1)在 TSCOOL 中、我们将电流斜回至 ICHG 电流的50%。

    2) 2)在 TSCOOL 中、我们将电池稳压电压斜回。

    3)当器件处于 IINDPM 状态时(即、当尝试从输入中拉取>IINDPM (500mA)时)、充电电流将被减少以保持输入端的 IINDPM 值。 如果进一步加载充电器(通过 PMID 或 VSYS)、您将进一步降低充电电流。

    我猜 ICHGR = 1536mA 是寄存器设置、对吗? 和 ICHG:600mA 是您在电池中测量的值、对吧?

    如果是这样、似乎该器件正在进入 IINDPM 状态、并防止充电电流足够大、从而超出输入电流限制。

    尝试增大 IINDPM 设置(如果可能的话,请按照输入电源额定功率进行规格),并查看在 TCOOL 下充电电流是否达到1536mA*50%。

    当处于 TWARM 中时、确保当电池电压为 VBATREG - 0.200V 时、充电将进入 CV 充电模式。



    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitor:

    当 INLIM=500mA 且 VBUS=5V 时、最大输入功率为2.5W。  假设效率为95%、则可用输出功率为2.375W。  在 VBAT=4.1V (恰好在 CV 模式和预期电流逐渐下降之前)时、由于输入电流限制、最大充电电流为2.375W/4.1V = 0.579A。

    在 JEITA_COOL 中、如果未被输入电流限制降低、充电电流将被限制在1536mA*50%。

    在充电电压= VREG 时的 JEITA_WARD 中、与正常温度运行相比、充电电流不应降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel H、

    感谢您的回答!

    我真正的问题是 ADC 与充电电流不匹配、在 VBUS 的最大输入功率下、我只能具有500mA 和5V 的电流。 在此测试中、系统中没有任何内容、因此所有电流都用于电池。 但是、由于电池已经充满电、电池中的充电电流为300mA (在本例中、电池充电电流越低)、而 ICHGR (充电电流的 ADC 转换)为600mA。 此充电电流与 TS COOL 中的实际充电电流不匹配!

    此致、
    电容器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答!

    我真正的问题是 ADC 与充电电流不匹配、在 VBUS 的最大输入功率下、我只能具有500mA 和5V 的电流。 在此测试中、系统中没有任何内容、因此所有电流都用于电池。 但是、由于电池已经充满电、电池中的充电电流为300mA (在本例中、电池充电电流越低)、而 ICHGR (充电电流的 ADC 转换)为600mA。 此充电电流与 TS COOL 中的实际充电电流不匹配!

    此致、
    电容器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器、

    这是一个已知问题。  在 JEITA 凉期间、当 REG07[0] = 0时、实际充电电流= REG12[6:0]/ 2;当 REG07[0] = 1时、实际充电电流~= REG12[6:0] *  4. JEITA 过热期间 、ADC ICHRG 应正确读取。  请记住、在 JEITA 热模式下、VBATREG 会降低。    如果电池接近充满电、则进入 JEITA 温状态、充电电流将 进一步降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    感谢您的回答!


    当 bq25892使用终止电流时、它使用实际充电电流(Ichg)还是 ADC 充电电流与 ITERM 进行比较、然后终止充电?


    bq25890在将 ADC 充电电流读取到 TS COOL 时是否也存在相同的问题?


    此致、
    电容器