This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:开关节点信号问题并了解根本原因

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597670/tps54821-issue-with-the-switching-node-signal-and-to-understand-the-root-cause

器件型号:TPS54821

e2e.ti.com:443/HI,We 使用的是 TPS54821器件。 专为3.3V 系列而设计、具有800kHz 软件频率。  突然、我们开始看到一种不同的行为、当我们在电感器之后探测 PH 信号和输出信号时、我们看不到恒定电压。 看到斜升和斜降。我们可以从附加的波形"3_3V_SWNode_Bad1"中看到这一点。 当我们缩放斜坡区域时、我们可以看到发生了一些开关、如波形"3_3V_SWNode_Bad2"中所示。但在工作正常的电路板上、它们类似于 波形"3_3V_SWNode_Good1"。请在此问题后面进行一些澄清。可能是电感器故障、器件上的 MOSFET 故障、 一些自动频率随输入电压变化(或)任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您已经测量了良好的波形、对吧? 这两个板之间的配置有何不同?

    您能否帮助测量电感器电流波形? 我认为电感器很小、可能会触发电流限制。

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    我们可以解决该问题。 它与电感器无关、而不是开关 MOSFET 故障。
    我们可以在反馈路径上看到开路(焊接问题)。 当我们触及这些点后、稳压器开始正常工作、我们可以得到适当的电压轨。

    感谢您对此提供的意见。

    此致、
    Felix。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    感谢您的更新。 现在可以看到问题得到解决。

    BR、Vincent