This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PoE 电源

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592781/poe-power

主题中讨论的其他器件:TPS23861

您好!

我不熟悉以太网供电。 我们希望使用 POE 连接两个设备。 我是否可以使用 POE (如 POE 标准规格中所述)连接负48V (-48V)电源?它是只能使用 POE 传输正电源

我的电流消耗为48V @0.5A、我们可以使用 POE 传输25W 功率。 请推荐一些 PD 和 PS 芯片。  

此致

Neelam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neelam、

    您可以使用 TPS23861作为 PSE 器件、将 GND 连接到 Vpwr 引脚、并将-48V 连接到 GND 引脚。 在 PD 端、您能否提供更多信息来帮助我们更好地了解您的应用?

    模型或终端客户
    电源要求
    (W 已交付或分类级别)
    提供1类< 3.84W 的功率
    2类= 3.84 6.49.
    3类= 6.50 13.0
    4类= 13.0 25.5
    需要隔离?
    (Y 或 N)
    输出#1
    (电压、电流)
    效率目标(%)
    包括桥接器
    效率目标(%)
    不包括桥接器
    适配器电压?
    符合 IEEE 标准?

    谢谢、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的快速回复。 我们需要100米的距离和符合 IEEE 802.3标准的 IEEE 802.1Q
    支持的协议:IEEE 802.1ad (Q--in-Q)和 IEEE 802.1d。 关于 PD 端的电源、我们需要大约10-15W 的功率。我们还需要隔离。我还有一个问题、 第一个是基本的、但我不清楚我们可以在同一个以太网连接器(RJ-45)上传输电力和以太网数据、或者我们必须使用两个以太网连接器、一个用于供电、另一个用于以太网数据。

    此致
    Neelam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neelam、

    启用 PoE 后、您可以通过同一以太网电缆和同一 RJ45连接器传输日期和电力。  您将需要2类 PSE 和 PD。  因此、在 PSE 端、TPS23861非常适合您的应用。 在 PD 端、我将讨论我们的 PD 应用工程师、稍后再向您回复。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neelam、

    您的输出电压要求是什么? 对于15W、这需要是2类 PD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们通过 RJ45 (PoE)将-48V (15W)电压从一个电路板传输到另一个电路板、而在 PoE 接收电路板上、我们将产生-48V 的不同电压。

    我需要 RJ 45连接器上的引脚配置

    1-2,3-6数据行

    4-5 +电源
    7-8 -电源

    请建议参考电路我们需要双端口 POE

    我能否直接为 RJ 45连接器的引脚4-5供电而不使用变压器的中心抽头引脚。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neelam、

    对于1类功率级别、数据通过数据对发送、而电源通过数据对或备用对发送。 在这种情况下、线对45和78直接连接到二极管电桥、而不是数据变压器中心抽头。 对于2型、数据可以通过四对发送; 由于这是2型设计、 这意味着您仍需要在数据变压器上连接中心抽头。

    当您说双端口 PoE 时、您谈论的是冗余还是 UPOE、还是直通? 您是否有想要实现的目标的方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我只想通过每个 POE 传输15W 功率,那么我认为它是类型1,在这种情况下,我不需要在变压器上。

    请参见随附的方框图

    此致

    Neelam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neelam、

    如果 PD 输入端的最大功率 限制为13W 最大值、则可以是1类;这意味着您在4对中的两对上至少需要一个数据变压器。 您仍然需要直接为其他两对供电 、如下面的 EVM 中所示、以此为例。