This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:启动当前问题。

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604850/tps92691-start-up-current-issue

器件型号:TPS92691

您好、先生:

 为什么在使用 TPS92691 EVM 启动时输出电流上升为2级。   

(测试状态:Vin=15V、Vout=26V、输出负载为串行34个 LED)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    这通常是典型行为、具体取决于控制环路带宽和其他因素、例如 EMI 的额外滤波。 它通常是电流感应和控制环路响应中的小过冲。 如果您更改 COMP 值、输出电容器值、EMI 滤波器值等... 它将影响它。 但它看起来像正常的瞬态响应。

    此致、

    克林特