主题中讨论的其他器件: LM25118
我们的客户正在考虑使用 LM25118-Q1。
他们的请求如下。
请检查随附的 LM (2) 5118快速入门组件计算器并向我们提供建议。
e2e.ti.com/.../TI_5F00_PMP20014-LM25118-snvu065a_5F00_20170516.xls
2.请告知我们另一个谨慎之处,以选择散射基势垒二极管。我们考虑以下几点
IO (max)=3A、 小 VF、小 Rth、小 TRR
请告诉我们在 Buck-Boost 模式下发生电流限制时如何计算输出电流。
4.当 RS、Ccramp 值被钳制时、请告诉我们电流限制值为什么会变成错误。
当他们选择的 Rs 值大于计算值时、这是否会导致任何问题?
6. 在计算 电感值变大时,他们想使电路变小,您能不能建议如何缩小电路的大小。
7. 请告诉我们如何计算 FSW 变异
178-200-224kHz @RT=29.11k Ω(在数据表中)
???-350-?kHz @RT=15.27k 欧姆
当它们不使用断续、UVLO 功能时、这是否会对其他功能造成任何问题?
此致、