This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118-Q1:问题

Guru**** 2430460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118-Q1, LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599080/lm25118-q1-questions

器件型号:LM25118-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25118

我们的客户正在考虑使用 LM25118-Q1。

他们的请求如下。

请检查随附的 LM (2) 5118快速入门组件计算器并向我们提供建议。

e2e.ti.com/.../TI_5F00_PMP20014-LM25118-snvu065a_5F00_20170516.xls

2.请告知我们另一个谨慎之处,以选择散射基势垒二极管。我们考虑以下几点

 IO (max)=3A、 小 VF、小 Rth、小 TRR

请告诉我们在 Buck-Boost 模式下发生电流限制时如何计算输出电流。

4.当 RS、Ccramp 值被钳制时、请告诉我们电流限制值为什么会变成错误。

当他们选择的 Rs 值大于计算值时、这是否会导致任何问题?

6. 在计算 电感值变大时,他们想使电路变小,您能不能建议如何缩小电路的大小。

7.  请告诉我们如何计算 FSW 变异

    178-200-224kHz  @RT=29.11k Ω(在数据表中)

     ???-350-?kHz  @RT=15.27k 欧姆

当它们不使用断续、UVLO 功能时、这是否会对其他功能造成任何问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kura、您好、感谢您考虑使用 LM35118。 在短时间内清楚地回答您的所有问题的最佳方法是与客户进行电话会议。 请帮助我们直接与客户联系。 请发送电子邮件至 youhao.xi@ti.com、以便我们可以设置 conf 调用。

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kura-San、

    1.关于所附计算器电子表格中的错误,您应选择接近建议值的组件值。 出现这些误差是因为您的选择会导致正常负载中的峰值电流限制、因此无法正常运行以调节输出电压。 请参阅下面对 yoru 问题4的评论。
    2、没有什么特别之处、只是遵循整流器二极管的通用选择指南:固件电流> IO (最大值);峰值电流>二次峰值电流;损耗基本上是 IO x Vf、通过 Rth、您可以避免二极管的温升超过 Tj。
    输出电流仍然满足升压开关电流、占空比和电感器斜坡电流之间的基本关系、直到输出软短路甚至短路等过载时输出电压降至 Vin 以下。
    4.在选择电流感应电阻器和斜坡电容器时、请参考数据表的设计指南。 它们的信号被叠加以与峰值电流限制阈值进行比较。 更改 selecton 值的方式会导致峰值电流限制跳变。
    5.较大的 Rs 将触发峰值电流限制。
    6、采样电感器可以工作、但纹波电流会增加、如果您保持相同的频率、它可能会提早进入不连续模式。 请在计算器中将电感更改为较小的值、它仍应形成合理的设计。
    7.频率容差将略大于@RT=29.11k。 但小于@Ω RT=9.525k。
    8.这个问题对你来说是什么意思? 当电流限制超过256个周期时,UVLO 引脚将被内置的断续定时器拉低。 除此之外、它不会影响其他功能。 请注意,UVLO 必须保持>1.25V,以使控制器保持运行。

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有超喜新

    感谢您的支持。

    请就以下客户问题向我们提供建议。

    电感器电流限制计算(P28)
    请告知我们有关运输 M 值(10%-30%)和电流限制值的关系。

    请告诉我们如何降低电感器电流限制值。

    3.请告诉我们在 Buck-Boost 运行时发生电流限制时如何计算输出电流值。
    他们在之前的型号中使用 LM25118、在发生电流限制时检查了 IL (ave):8.2A、Iout:2.6A。

    4.当他们不使用 UVLO 功能时,是否可以使 UVLO 引脚保持开路?

    5.请告诉我们如何计算 FSW 变异。
    他们能否仅考虑 RT 变异性? (equation1 @P15数据表)。

    6.如果您可以检查他们的电路和计算器,我们可以通过单独的邮件将两者发送给您。

    请告诉我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,库拉-圣

    Q1.电感器电流限制计算(P28)
    请告知我们运输 M 值(10%-30%)与实际电流限制值的关系。

    A1。 M 是高于正在设置电流限制的计算峰值电感器电流的裕度。 例如,如果 M 设置为 b 10%,并且计算出的峰值电流为10A,则目标电流限制将为10A+(10A*1.1)=11A。 如果选择为30%、则电流限制为10A+(10A*1.3)=13A。 可以通过该公式计算电流感应电阻器。 实际电流限制基于电流感应电阻器和所选的斜坡电容器。


    问题2.请告诉我们如何降低电感器电流限制值。

    答2. 可以通过减小 M 的值并重新计算感应电阻器和斜坡电容器的值来减小电流限制、直到达到所需的电流限制。


    问题3.请告诉我们在 Buck-Boost 运行时发生电流限制时如何计算输出电流值。
    他们在之前的型号中使用 LM25118、在发生电流限制时检查了 IL (ave):8.2A、Iout:2.6A。

    答3. 正如 Yohao 在上面提到的、输出电流峰值电流限制之间的关系。 峰值电流限值已知、因此可以推导出平均电感器电流、然后得出平均输入电流。 可以根据输入电流推导输出电流。 这可以通过电感纹波电流、占空比和效率的标准公式得出。


    问题4.当它们不使用 UVLO 功能时,它们是否可以使 UVLO 引脚保持开路?

    A4。 如果不需要、我建议从外部拉高信号。 还可以通过电阻器将 UVLO 引脚连接到 VIN 信号。 然后、应使用低于引脚绝对最大额定值的齐纳二极管对 UVLO 引脚进行钳位。


    问题5. 请告诉我们如何计算 FSW 变异。
    他们能否仅考虑 RT 变异性? (equation1 @P15数据表)。

    问题5. 通过查看电气特性表的振荡器(RT 引脚)部分、可以看出、对于200kHz 的标称开关频率、频率偏差为-11%/+12%(最坏情况)。 对于515kHz 的标称开关频率,偏差为-13%/+12%(最坏情况)。 由于为这个应用选择的开关频率为350kHz、可假定开关频率偏差(最坏情况)将介于上述值之间。


    问题6.如果您可以检查他们的电路和计算器,我们可以通过单独的邮件将两者发送给您。

    请将其发送至 Yohao 上面提到的电子邮件地址。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett San

    优生三

    感谢你的答复。

    我的地址 如下。

    kurahara.k@teldevice.co.jp

    我通过单独的电子邮件将电路和 Excel 文件发送给了 Youhao-San。

    此致、