This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217CEVM:未出现 SYS_VOLTAGE

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604445/tps65217cevm-sys_voltage-not-coming

器件型号:TPS65217CEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65217

大家好、

在我们的其中一个设计中、TPS65217c 用于为 AM335X 处理器供电。 PMIC 不会生成 Sys_voltage。 SYS_VOLT 电平为2.4V。

我们将在50mS 内获得 POWER_EN 高电平、然后关闭、PMIC 进入关断模式。 几秒钟后的 SYS_VOLT 电平为2.3V。 无法跟踪 PGOOD、LDO_PGOOD 和 Wakeup 线路,且处理器复位线路持续保持低电平。

有时设备会完美启动,但有时会出现故障,结果高于预期。

请帮助解决此问题。

此致、

Rohit

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit、
    不确定您所说的"PMIC 不会生成 Sys_voltage。 SYS_VOLT 电平为2.4V。" 系统电压输入到 PMIC。 您是否在谈论模拟多路复用电压?

    谢谢、
    Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、

    TPS65217C 的 PWR_EN 输入来自 AM335x 处理器的 PMIC_PWR_EN 输出。 您的原理图上正确显示为"AM335x_PMIC_PWR_EN"、来自第7页、进入引脚9。

    您是否使用 TI 提供的 Linux 内核以及集成的 TPS65217驱动程序?

    这可能是一个驱动程序问题、需要在 AM335X e2e 论坛上发布、但我现在仍将在此处发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我将介绍 TPS65217C PMIC 的 SYS 和 SYS1引脚,该线路上的电压是2.3V 而不是5V,我将为交流输入提供5V 电压,而交流电上的5V 电压是正常的。

    在这种情况下、LDO1在少数 MS 下提供1.8V 电压、而 POWER_EN 在少数 MS 下也是高电平。

    此致、

    Rohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    感谢您的回复,我将在 AM335X 中为此发布新帖子。
    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit、

    感谢您的理解。 如果 AM335x 团队首次调试并发现 TPS65217的运行存在任何问题、请在此处继续操作、我们将直接提供帮助!