This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:如何开始为反激式转换器提供控制器?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179066/ucc28780-how-can-i-start-supplying-controller-on-flyback-converter

器件型号:UCC28780

尊敬的先生/女士:

根据 TIDA 01622应用手册、我使用 UCC28780 ACF 控制器制造了反激式转换器。 当我为转换器提供交流电源时、控制器没有电源电压。 因为根据图像控制器的电源引脚 VDD 只有连接变压器辅助引脚、并且在起始点变压器没有能量、因为 QL 开关处于关闭位置。 如果控制器未通电、则没有 PWM 信号、QL 开关仍处于关闭位置。 为了给控制器供电,我在 VDD 引脚和辅助变压器 2二极管之间移除。 然后、我使用了具有18V 电压的直流电源。我首先为 CPnverter 提供了交流电源、然后为控制器提供了直流电源。 供电控制器之后、Dhvg1 TVS 会爆炸。 您认为为什么电视会爆炸? 如何为控制器通电? 我对该原理图感到困惑。 我等待您尽快回复。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将 您的咨询指派给明天休假回来的应用工程师。

    他将帮助您查询 UCC28780启动。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cafer、  

    UCC28780通过 SWS 引脚为 VDD 充电。  如果您向输入端施加交流电源、并且未看到 VDD 上升至~17.5V、则 BSS126耗尽型 FET 路径中存在一些问题。  

    我建议您阅读并遵循以下调试应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/slua982 和此网页上的其他文档: https://www.ti.com/product/UCC28780#tech-docs 。   

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 当我为 UCC28780提供不同的直流电源(18V)时,为什么 Dhvg1 TVS 会爆炸?  

    能否为 UCC28780提供不同的直流电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cafer、  

    我不能肯定地说为什么 Dhvg1 "爆炸"、但肯定是因为过载、这意味着过多的电流经过它的时间过长。  您的18V 电源可能略高于18V。 也可能是 TVS 钳位电平略低于18V   

    由于这种电路修改并不常见、我建议您不要花太多时间调查 TVS 故障。

    相反、请专注于通过 BSS126器件调试正常启动路径、并使其正常工作。

    此致、
    Ulrich