This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1

Guru**** 2380830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, BQ34Z100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/593760/bq78350-r1-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQSTUDIOBQ34Z100-G1BQ34Z100

大家好、:

 这是我第一次使用 bq76940和 bq78350-R1 设计 BMS 板,现在我有一些问题,请你们所有人提供帮助。

描述:
1: 电池规格:
13系列12并联(48V30A 锂电池、单电源内核3.7V2400mAh)
2:具有 bq76940、后端通信 BQ78350-R1、通信 STM8Lxx 系列的模拟前端
3:调试:
电池可用于由电池充 放电和放电老化的机器进行充电或放电、从而实时读取电池的放电容量;
同时、通过调试器 EVB2400、通过 SMB 读取 bq78350-R1实时数据、使用 bqstudio 软件;
4:问题:

Bqstudio 软件接口 显示剩余电池容量百分比(__LW_AT__a %),、变化速度特别快、;

;剩余容量的实际值可计算为(B %)。A %和 B %之间存在很大的差异

当 A %更改为0%,而 B %为40%至50%。

上图: 电池容量测试20170505.xls 以获取测试数据;

附录2" setting.gg.csv " bq78350-R1配置程序。

(CUV 2.75V COV 4.2V、容量28800mAh)
请分析可能的原因、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好
    我想为我的电池设计电量监测计、其详细信息如下所示:
    电压72V
    容量:50Ah
    锂离子电池
    是否可以在不使用 bq769X0的情况下使用 bq78350r1?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您只想使用电量监测计解决方案、我建议您使用 bq34z100-G1。 我假设您有16节电池正确吗?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 实际上有20节电池、每个电池3.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq34z100可能不适合您、因为它支持的最大值为16s。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了数据表、我找不到任何有关无电池的信息、因为我想测量整个电池组的 SoC。 请您向我简要介绍一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rinkesh:
    该器件可支持的最大堆栈电压为65V。 如果您的电池充电至4.2V、则它可以支持的最大电池数为~16。 监测计用于测量整个堆栈的 SOC、但您需要在器件上对 chem id 进行编程、该 chem id 仅适用于一节电池。
    谢谢
    Onyx