This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163H-Q1:纹波生成方法

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178907/lm5163h-q1-ripple-generation-methods

器件型号:LM5163H-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5013-Q1

大家好、团队、

我收到了客户的问题。

它还与 LM5013-Q1相关。

如果为纹波生成方法选择了类型1、则未连接 R_ESR 会产生什么影响?

例如、开关频率是否不会以所需的值运行、或者它是否会影响平滑电容器的阻尼?

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    使用1类纹波生成方法时、需要使用 R_ESR 电阻器来实现 COT 器件的稳定运行。 如果电阻纹波不超过 Vout 处的电容纹波、则会发生不稳定的开关行为。 将会出现多个快速导通时间脉冲、然后是较长的关断时间。 建议遵循数据表中的公式来选择 R_ESR 值。  

    希望这对您有所帮助。 如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    里奇拉赫蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好里奇、

    谢谢你。

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好里奇、

    我还有其他问题。

    1.您能解释一下电阻纹波和 电容纹波有何不同。

     导通时间脉冲是什么?

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    1.您能解释一下电阻纹波和 电容纹波有何不同。

    电容纹波是电感电流对电容进行充放电时产生的电容上的电压纹波、与电感纹波相差90度。 电阻纹波是由电阻器中的电感器电流纹波引起的 R_ESR 电阻器上的电压纹波、它与电感器纹波同相。 为了使用 COT 器件实现稳定运行、反馈电压必须随着电感纹波单调降低。 由于 R_ESR 上的电压纹波与电感器电流同相、因此它会随着电感器纹波单调降低。 电阻纹波必须超过电容纹波、以确保反馈电压随着电感电流单调降低。

    我已附上有关此主题的良好应用手册的链接: https://www.ti.com/lit/an/snva776a/snva776a.pdf?ts=1670862037163&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dconstant%2Bon%2Btime%2Bbuck%2526nr%253D311

     导通时间脉冲是什么?

    导通时间突发是指高侧 MOSFET 导通和关断的时间。

    希望这对您有所帮助。 如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    里奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好里奇、

    感谢您的详细解释。

    此致、

    Masa