主题中讨论的其他器件: SK-AM62
您好!
我们将使用 PMIC TPS65219作为 AM6254和 DDR 电源、现在、我们有一些技术问题:
我们考虑使用 TPS6521901、因为输入电压为5VDC、现在我们要将 AM6254 频率设置为1.4GHz、并且我们需要将 buck1设置为0.85VDC、
因此、请告知我们是否可以使用 I2C 总线根据数据表中的表7.1设置 Buck1输出电压?

![]()
2.请告知我们是否可以自行设置 I2C 总线的输出电压(BUCK 1-3、LDO 1-4)?
3.请告知除 GPIO 和 欠压监控设置的电压阈值外的工业 I2C 功能;

4、我们在 TI 网站上下载了 SK-AM62设计、现在、电源是多个 DC/DC、请根据以下内容或不根据以下内容提供断电时序、谢谢?