This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:可编程输出电压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179310/tps65219-programmable-output-voltage

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: SK-AM62

您好!

我们将使用 PMIC TPS65219作为 AM6254和 DDR 电源、现在、我们有一些技术问题:

我们考虑使用 TPS6521901、因为输入电压为5VDC、现在我们要将 AM6254 频率设置为1.4GHz、并且我们需要将 buck1设置为0.85VDC、

  因此、请告知我们是否可以使用 I2C 总线根据数据表中的表7.1设置 Buck1输出电压?

2.请告知我们是否可以自行设置 I2C 总线的输出电压(BUCK 1-3、LDO 1-4)?

3.请告知除 GPIO 和 欠压监控设置的电压阈值外的工业 I2C 功能;

4、我们在 TI 网站上下载了 SK-AM62设计、现在、电源是多个 DC/DC、请根据以下内容或不根据以下内容提供断电时序、谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持! 我们定义了一个新的 TPS65219 NVM、以支持在 Buck1上使用5V 输入电源、DDR4和0.85V 的应用。 它与"01" NVM 类似、但器件型号为 TPS6521907。 下面的捕获显示了新 NVM 的电源方框图。 可提供预量产样片。 如果客户有兴趣使用该 NVM、请向我发送电子邮件、以便他们不必重新编程 Buck1的输出电压。

    关于 UV 阈值、所有 BUCK 和 LDO 都配置了-5% UV。   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    这对我们非常有用、因为我们不需要转换 buck1电压、现在、样片(buck1=0.85VDC)会发送给客户或中国 TI 办事处?

    BTW、除了  GPIO 控制和电压监控等功能外、还请告知 I2C 其他功能? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您告知我们对 TPS6521907的关注。 预量产样片可直接发货给客户。 我已发送一封包含样片申请信息的私人 E2E 消息。  

    为了回答您的第二个问题、数据表中的"7.4.1.5故障处理"部分介绍了 PMIC 中监控的故障、包括电压监控。 如果您有任何疑问或需要其他信息、请告知我们。  

    以下是规格链接: 适用于 ARM Cortex—A53处理器和 FPGA 的 TPS65219集成电源管理 IC 数据表

    谢谢、

    Brenda