This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331 -40度冷启动问题

Guru**** 2588405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604206/tps54331-tps54331--40-degree-cold-start-issue

器件型号:TPS54331

-40度冷启动 问题。

12V-6V/2A,VOUT  异常 升高 。 当输出为6V/1A 时、正常。  

电路的设计和布局按照数据表进行。 请参阅产品说明书 FIG10、CSS=10nF、L=4.7UH、R4=10K R5=470R R6=1.6K、R3=30K C6=200PF C7=100pF、 COUT=470uF

我的 PCBA 上还有另一个 TPS54331、12V-3.5V/1A、没关系。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试过多少个电路板或 IC、每块12V-6V/2A 电路板上是否会重复出现这种现象? 如果可能、请在同一屏幕上捕获 Vin 和 EN 波形。

    另外、请尝试使用较低的输出电容来查看是否有任何差异、谢谢。

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    感谢 您的及时回复。

    我已经制作了四个样本、每个样本应用两个 IC、一个用于3.5VA1A、另一个用于6V/2A。 该现象在6V/2A 中是一致的。

    VIN 和 EN 处的波形是完美的直线。 另外  、在输出中尝试了68uf MLCC 或470uF 实心铝电解电容器、 这是无用的。

    令人难以置信 的是、当移除环路极电容器- C6 200pF -时、Vout 上升时间更短、大约为1.5s@-40deg。

    通常、ESR 的 stong 负温度系数会 影响环路、 我不知道是否存在任何其他因素。

    请 给我 进一步的指导吗?

    祝你一切顺利

    卢博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lubo、

    您能否放大标有红色圆圈的波形。 请向我提供您的原理图吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    下面是波形和原理图的缩放。 蓝色是 VIN、黄色是6Vout。

    e2e.ti.com/.../7801.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lubo、
    根据您的原理图、数据表参考设计、尤其是补偿网络有太大差异。 因此、您已通过肛门更改了数据表中类似的参数、对吧? 而您使用的整流器 doe 是 ER304、它是400V 绝对最大电压、因此电压速率很高...对于成本和效率而言不是很值得推荐。
    我怀疑在启动期间 OCP 正常、因为1A 正常、而2A 不正常。 我尝试从波形的缩放中找到更有用的信息、但采样时间太长、不是很清楚...
    请确保这些参数合理、并增加 CSS 以增加软启动时间以查看任何差异...
    BRS、
    Ryan