This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ24133

Guru**** 2480815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/599302/bq24133-bq24133

器件型号:BQ24133

您好!尊敬的:

我使用 的是 bq24133 IC 充电器、由于我使用的是 Rsense 0.01欧姆、因此充电器电流不会超过240mA、我需要 PCB 布局、因为我认为我的问题是 PCB 布局。

提前感谢

埃莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elaine、

    有关布局 、请参阅数据表第12.1节《bq24133布局指南》和 EVM 指南《bq24133EVM》第4.2节《电路板布局》。

    您的 ISET 设置是什么? 您是否检查过该项检查? 它是否遵循下面显示的充电电流设置?

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Ann、

    我的 ISET 电容器是32.4K 和232K、应该为我提供大约2mA 的电流。

    ISET 电压为0.4。

    我认为 PCB 布局有问题、尤其是对于电流感应电阻器、这不符合数据表中的布局指南。 此外、模拟接地的布线不会与电源接地分开...

    我连接了 PCB (事实上,前设计人员已经绘制了该 PCB),

      

    我还附加了我正在绘制的新图,我只想确保它是可以的。

    我在寻找一个 PCB 布局文件、如 bq24133EVM PCB 文件(如果可能)。

    我还应该提到、我们的 PCB 采用2层结构。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elaine、

    ISET 为0.4V、因此充电电流限制为2A。

    根据第一个布局、不能是这样、因为感应迹线除了滤波电容器之外无法连接到其他元件。 我认为您的新布局适合 RSR 感应。 还有一点、您可以修改角落处的迹线、使这两条迹线具有相同的长度。

    我是否可以确认原始设计或新设计中出现的问题?

    有关布局文件、请参阅 EVM 用户指南。 4层布局设计很明显。

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ann、
    在原始设计中出现问题、我没有测试新设计、我只想订购它。
    不能这么说、因为感应迹线除了滤波电容器之外无法连接到其他元件。" 您意味着充电电流不能为2A、还是意味着它不能成为问题的原因? 请您为我清除这个问题吗?
    谢谢、
    埃莱恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elaine、

    这意味着您只能将感应走线连接到滤波电容器、不能连接到电感器或 BATFET 等其他组件。
    这可能是导致感应误差的原因。 因此、您的新设计非常适合传感迹线、您可以尝试确认充电电流是否符合您的设置。

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我的新板已收到、但充电器没有输出! 它可以在有电池时进行切换、但不能与充电器一起工作。  实际上、Vref 为3.9、这是过载的、但我不知道应该是什么原因、您对此有什么想法吗?

    谢谢

    埃莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elaine、

    每次上电时 Vref=3.9V 吗? 如果是、您能否提供原理图并帮助我检查 IC 是否正常? VREF 不应为3.9V。 如果不是、您能否在数据表中检查充电状态、如果有任何问题?

    谢谢、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    感谢你的帮助。 存在焊接问题,实际上,Termal 焊盘不是焊料。 我移除了 IC 并再次焊接、问题得到了解决。

    谢谢

    Elaine、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elaine、

    感谢您在调试中所做的工作! 请告诉我是否有任何可以帮助的东西!

    谢谢、
    Ann Lien