This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A29:将反馈电阻器连接到 AGND 而不是 PGND

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8A29
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179929/tpsm8a29-feedback-resistor-connection-to-agnd-instead-of-pgnd

器件型号:TPSM8A29

您好!

在典型应用中、我看到反馈电阻器网络连接到 PGND 而不是 AGND。  我本以为这是另一种方法。  您能不能在此处评论为什么不首选 AGND?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    TPSM8A29具有用于遥感的 VSN-引脚。  如果使用差分遥感、反馈电阻器应连接到 VSN-、VSN-连接到 Cout 附近的 PGND。

    如果使用单端感应、则将 VSN-连接到 AGND、将电阻连接到 VSN-