This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:MOSFET 建议

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179502/ucc27531-mosfet-suggestion

器件型号:UCC27531

各位专家:

你好。

与 E2E 帖子中的查询相关: TDC1000:查看我们的 TDC1000模块的原理图和布局-传感器
如果 客户希望使用 ucc27531d MOSFET 驱动器为2MHz 提供60V 等更高电压、您会建议使用 MOSFET 吗? 您能否还给出一个示例原理图

请提供建议。


此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    根据许多参数、选择 MOSFET 是一个重大决策。 通常、人们选择 FET 并为此选择驱动器、而不是相反。 我查看了您的原理图、看不到 UCC27531的确切位置。 我看到的是非 TI 双通道栅极驱动器、但 UCC27531是单通道驱动器。  

    功率 MOSFET 的2MHz 非常高。 栅极驱动器功率耗散的粗略估算可通过以下公式得出:

    P = FSW*Qg*VDD

    使用2MHz 的 Fsw 并假设 VDD 为12V、您可能需要一个 Qg 低于21nC 的 FET 来避免过热、这对于功率 FET 而言非常低。 这里是 TI 的 MOSFET 、VDS 额定值为60V 或更高、Qg 低于21nC。 但 FET 上的 Qg 较低意味着 Rdson 较高、因此对于您的客户而言、Rdson 可能过高。  

    对于2MHz 运行、我建议使用 GaNFET 或使用带有散热焊盘的驱动器。 UCC27614DSG 对 UCC27531的热阻要低得多、因此可以在不产生过多热量的情况下耗散更多的功率。 您的客户是否有使用 UCC27531的特定理由? 它面向开关频率通常约为20kHz 的 IGBT、因此可能不太适合这种情况。  

    此外、我知道您已经为不同的组提出了一个新问题、但可能最好询问 FET 组? 让我知道我可以将此主题发送给他们;无需启动新主题。 我现在将标记为已解决、但如果您有任何问题、请随时回答。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    你好。

    客户回应。

    我们在每秒百万次的参考原理图中的试验电路板上使用了 ucc27531。 我们将测量叉车上的燃油油位、金属厚度为8mm。 因此、我们希望输出大于35V 的电压。 我们能够使用 ucc27531成功输出35V 电压、并且 IC 甚至没有预热。 因为电流在几个月的范围内太低。 那么、我们现在要做大约60V 的事情、您能建议最好的方法吗?

    请提供建议。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    我想我现在已经理解了。 我假设您的客户谈论的是驱动 FET、而不是这个换能器设置。 老实说、这是我不熟悉的用例。 我做了一个仿真、这是否与预期有关?

    如果您想在60V 电压下执行类似操作、则普通低侧栅极驱动器没有太多选择。 UCC27531在我们的整个产品系列中具有最高的输出电压能力。 没有支持60V 的驱动器、40V 是最高的。 为此、我认为最简单的方法是使用60V 直流电源和半桥配置、如下所示:

    还有其他方法、但这似乎是一个不错的选择。 如果我有错误的想法、请告诉我。  

    谢谢、

    Alex M.