This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:充电器的充电电流超出配置的终止电流

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603901/bq24160-charger-charges-beyond-configured-termination-current

器件型号:BQ24160
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!
我们将使用 BQ24160RGET,我们将此充电器配置为充电电压:4.14V,充电电流为775mA。 终止电流被设定为150mA。 连接适配器后、它将根据配置开始充电。  

但是、即使达到150mA、 它仍在以高达130mA/80mA/60mA 的充电电流进行充电

这种情况发生在三个测试路径中。 对于最坏的对数、即当它在60mA 电流下终止时、我们的对数中需要花费三个小时的时间从150mA 到60mA。

请告诉我为什么会发生这种变化? 该 IC 的这种预期行为是不是吗?

注意:在 EVM 中、它的运行方式也是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Parthithban、

    充电器上的输入电流限制设置为多少(ILIM 引脚硬件设置和寄存器设置)?

    充电器上(VSYS 上)是否也有负载电流?

    您的输入源的功率容量是多少?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的回复。

    充电器上的输入电流限制设置为多少(ILIM 引脚硬件设置和寄存器设置)?

    IN 输入设置为2.5A。

    充电器上(VSYS 上)是否也有负载电流?

    是的、它为系统供电并进行充电。

    您的输入源的功率容量是多少?

    在我们的器件实际功耗低于6W 的情况下、它最高可达20W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    此外、在此处添加、我们仅使用输入(#引脚编号:21)进行适配器连接。 USB 输入(#引脚编号:22)通过1uF 旁路电容器保持悬空。

    由于未使用 USB、因此默认情况下为 ILimit (100mA)。

    希望这不是问题。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Parthithban、

    在 CC 充电阶段(BAT 电压远低于4.14V 时)、充电器是否处于 DPM 模式?

    您的系统负载是多少?

    IN 引脚上的电压是多少?

    如果您将终止电流设置为200mA、您是否会看到同样的情况?



    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joel、

    在 CC 充电阶段(BAT 电压远低于4.14V 时)、充电器是否处于 DPM 模式?

    由于我们已在 EVM 中完成此操作、因此我们不知道它何时会下降到 DPM 模式。 附加 Bqstudio 设置捕捉快照。

    您的系统负载是多少?  

    它在 EVM 中保持未连接状态。

    IN 引脚上的电压是多少?  

    5V 出现在引脚输入端。

    如果您将终止电流设置为200mA、您是否会看到同样的情况?  

    我们仍然没有使用此配置进行测试。 我将进行检查并确认。

    请查看随附的日志以了解更多信息。  

    e2e.ti.com/.../Charging-Log-V-vs-I.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Parthithban、

    执行测试时、我最后要向您询问的是尝试启用寄存器01位0 -'EN_NOBATOP'。 将其设置为1可禁用反向升压保护电路、这可能会导致您在终端中看到的内容。


    此致。
    Joel H