This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:LM5066I 发生过流故障的电流过低、导致问题#39;请让我提出

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066EVK, LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603549/lm5066i-lm5066i-over-current-fault-happening-too-low-and-won-t-let-me-raise-it

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件:LM5066EVK

我使用 LM5066I 进行保护、UV 为24V、OV 为40V、OC 为20A。  我的电路在开发套件 LM5066EVK/NOPB 上工作、已经从我的批次将部件切换到我的 FET 和 LM5066I。  当我在自己的电路板上测试 OC 时、我几乎立即在15A 下获得 OC 故障、在14A-14.5A 下、在几秒钟内、随着我增大电流所花费的时间更少、在13A 下无故障。  Vsense 永远不会超过19mV、V (SENSE 引脚至 OUT 引脚)在有和没有散热的情况下约为40mV-45mV。  将 CL 引脚切换为高电平或低电平不会影响它。  我已经尝试了5k 至20k 欧姆的 Rpwr 值、220uF 的 Ctimer 值、Vdd 和 Vref 的1uF 值、直通 FET 的栅极0至5ohm 值、1.5mohms 的 Rsense 以及33.2和5.1欧姆的网络、相当于1.3m Ω。  在测试过程中、我在没有任何变化的情况下连接 AGND 连接(Rpwr、计时器等)。  我没有尝试的东西。  请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lamont、

    确保根据布局指南图52感应电阻器的开尔文感应。  听起来就像是布局问题。  我建议您访问 www.ti.com/hotswap 、其中有大量培训材料和视频可供查看。  也是工具下载的好地方。

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回答。  事实证明、这是一个设置问题。  卸下 DUT 后问题仍然存在。  我已成功更改设置并测试为20A。  感谢你的帮助。

    谢谢、

    兰蒙特