Other Parts Discussed in Thread: LM5066EVK, LM5066I
主题中讨论的其他器件:LM5066EVK、
我使用 LM5066I 进行保护、UV 为24V、OV 为40V、OC 为20A。 我的电路在开发套件 LM5066EVK/NOPB 上工作、已经从我的批次将部件切换到我的 FET 和 LM5066I。 当我在自己的电路板上测试 OC 时、我几乎立即在15A 下获得 OC 故障、在14A-14.5A 下、在几秒钟内、随着我增大电流所花费的时间更少、在13A 下无故障。 Vsense 永远不会超过19mV、V (SENSE 引脚至 OUT 引脚)在有和没有散热的情况下约为40mV-45mV。 将 CL 引脚切换为高电平或低电平不会影响它。 我已经尝试了5k 至20k 欧姆的 Rpwr 值、220uF 的 Ctimer 值、Vdd 和 Vref 的1uF 值、直通 FET 的栅极0至5ohm 值、1.5mohms 的 Rsense 以及33.2和5.1欧姆的网络、相当于1.3m Ω。 在测试过程中、我在没有任何变化的情况下连接 AGND 连接(Rpwr、计时器等)。 我没有尝试的东西。 请帮助。