This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何设计一个可实现电压输出的直流电源

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC3895, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604476/how-to-design-a-dc-source-which-varity-voltage-output

主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC3895LM5119

你(们)好,先生

我想设计一个直流电源、其输出规格为直流0~30V/10A/300W、3组

您建议使用哪种器件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好、您的输入源是什么?
    是交流还是直流? 什么电压范围?
    您是否需要从输入电压到输出电压的隔离?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    输入源为城市电源(通用)、交流电
    初级侧、我需要一个简单的 PFC
    次级侧、输出直流可由 MCU 进行调节、例如可编程直流电源、0~30V/10A、分辨率10mV
    需要在交流/直流之间进行隔离、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、要将300W 离线设计降低到零输出电压将会很困难。

    我建议:PFC 后跟 PSFB 隔离式相移全桥、后跟同步降压直流/直流转换器。
    PFC 在空载时运行不好。
    因此、我会将 PSFB 置于 PFC 输出上、以创建一个足够高的恒定输出电压、使 SyncBuck DCDC 正常工作。

    SyncBuck 可调节至1或2VDC、但要降低至真正的0V 很困难。

    随附的 PMP9716设计显示:
    PFC UCC28180
    PSFB UCC3895
    此设计可在8安培时产生44V 电压。
    有一个电压环路可调节44V。
       输出电压可调低至比 SyncBuck 最大30V 高几伏
    有一个电流环路可将电流限制为8安培。
       电流限制可以调节、可调节电源通常具有某种电流限制。
    这是一个参考设计、没有可用的硬件。


    有关直流/直流转换器、请参阅 PMP7885。
    使用了 LM5119; www.ti.com/.../LM5119

    这是一款双相同步降压转换器、输入电压范围为30.6V 至37.4Vin、可提供30V 输出@ 10A。  VREF 为0.8V、因此可将 Vout 调节至该电平。

    e2e.ti.com/.../PMP9716-wide-range-pfc-psfb-44v-8A.pdf

    另请参阅有关类似设计的此白皮书。

    2kW 并联电源模块设计评审

    最后、这里是有关使用 TI dPot 调整降压稳压器的 Vout 的说明。


    尽管 TI 没有满足您需求的完整设计、但我们拥有可用于实现此类设计的构建块和类似功能。