Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC3895, LM5119
你(们)好,先生
我想设计一个直流电源、其输出规格为直流0~30V/10A/300W、3组
您建议使用哪种器件?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Alex、要将300W 离线设计降低到零输出电压将会很困难。
我建议:PFC 后跟 PSFB 隔离式相移全桥、后跟同步降压直流/直流转换器。
PFC 在空载时运行不好。
因此、我会将 PSFB 置于 PFC 输出上、以创建一个足够高的恒定输出电压、使 SyncBuck DCDC 正常工作。
SyncBuck 可调节至1或2VDC、但要降低至真正的0V 很困难。
随附的 PMP9716设计显示:
PFC UCC28180
PSFB UCC3895
此设计可在8安培时产生44V 电压。
有一个电压环路可调节44V。
输出电压可调低至比 SyncBuck 最大30V 高几伏
有一个电流环路可将电流限制为8安培。
电流限制可以调节、可调节电源通常具有某种电流限制。
这是一个参考设计、没有可用的硬件。
有关直流/直流转换器、请参阅 PMP7885。
使用了 LM5119; www.ti.com/.../LM5119
这是一款双相同步降压转换器、输入电压范围为30.6V 至37.4Vin、可提供30V 输出@ 10A。 VREF 为0.8V、因此可将 Vout 调节至该电平。
e2e.ti.com/.../PMP9716-wide-range-pfc-psfb-44v-8A.pdf
另请参阅有关类似设计的此白皮书。
| 2kW 并联电源模块设计评审 |
最后、这里是有关使用 TI dPot 调整降压稳压器的 Vout 的说明。 
尽管 TI 没有满足您需求的完整设计、但我们拥有可用于实现此类设计的构建块和类似功能。