This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
当电池预充电器时、CHG FET 将异常启用(配置禁用)。 此时、使用万用表时、CHG FET 的 VGS 约为3V、CP1和 BAT 之间的电压为20V。 测试期间 CP1的波形显示如下。
充电参数52.2V/0.5A、电池电压18V (12s、单节电池电压1.5V)。
1.充电电压和电池电压之间的电压差降低时,CP1的电压将逐渐降低。 当电压差小于大约17V 时、CP1返回10.7V 并保持;
2.当充电电压和电池电压之间的电压差大于50V 时,CHG 引脚到 BAT 的电压超过16V,此时 CHG 状态被读作关闭;
3.当插入热充电时,CHG 的瞬时电压可能超过20V,导致 MOS 管 GS 充电故障和损坏;
当 CP1电压为过压时、BAT 引脚电压将相应上升、如下图所示。
因此、有两个问题:
提前感谢。
BRS、
弗朗西斯
您好、Francis、
启用 CP1引脚时、其电压应比 BAT 引脚电压高11V 左右。 如果观察到不同的电压、则硬件中必须存在问题-您能否共享原理图? 电荷泵电流受到限制、因此它可以在电压开始下降之前提供大约40uA 的电流。 一位用户在保护 FET 上使用100k VGS 电阻器、而不是10M 建议值、这会导致电荷泵电压下降。 我不知道为什么它会达到更高的电压-硬件上的某个东西必须拉高该电压。
此致、
Matt
您好、Matt、
我将向您发送一封电子邮件、以作为客户机密信息共享客户原理图和 g.file 配置。 感谢您的理解。
BRS、
弗朗西斯
您好、Francis、
感谢您分享。 我查看了原理图和设置并回复了您的电子邮件。 问题解决后、我将更新此主题。
此致、
Matt