This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:CP1过压

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179425/bq76952-a-overvoltage-of-cp1

器件型号:BQ76952

大家好、

当电池预充电器时、CHG FET 将异常启用(配置禁用)。  此时、使用万用表时、CHG FET 的 VGS 约为3V、CP1和 BAT 之间的电压为20V。 测试期间 CP1的波形显示如下。

充电参数52.2V/0.5A、电池电压18V (12s、单节电池电压1.5V)。

1.充电电压和电池电压之间的电压差降低时,CP1的电压将逐渐降低。 当电压差小于大约17V 时、CP1返回10.7V 并保持;
2.当充电电压和电池电压之间的电压差大于50V 时,CHG 引脚到 BAT 的电压超过16V,此时 CHG 状态被读作关闭;
3.当插入热充电时,CHG 的瞬时电压可能超过20V,导致 MOS 管 GS 充电故障和损坏;
当 CP1电压为过压时、BAT 引脚电压将相应上升、如下图所示。

因此、有两个问题:

  1. CP1的工作原理和内部方框图是什么?
  2. 启用后 CP 是否保持开启? 会在什么情况下关闭它?

提前感谢。

BRS、

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    启用 CP1引脚时、其电压应比 BAT 引脚电压高11V 左右。 如果观察到不同的电压、则硬件中必须存在问题-您能否共享原理图? 电荷泵电流受到限制、因此它可以在电压开始下降之前提供大约40uA 的电流。 一位用户在保护 FET 上使用100k VGS 电阻器、而不是10M 建议值、这会导致电荷泵电压下降。 我不知道为什么它会达到更高的电压-硬件上的某个东西必须拉高该电压。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我将向您发送一封电子邮件、以作为客户机密信息共享客户原理图和 g.file 配置。 感谢您的理解。

    BRS、

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    感谢您分享。 我查看了原理图和设置并回复了您的电子邮件。 问题解决后、我将更新此主题。

    此致、

    Matt