This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:通道2停止工作

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602667/tps40422-channel-2-stops-working

器件型号:TPS40422

该控制器配置为两相模式、可为 FPGA 提供内核电压

  • VIN=+12V +/- 5%
  • Vout=+0.95V +/-3%
  • 最大负载=18A  

通常、我会让风扇冷却电路板。 今天早上、我忘记打开风扇、几分钟后 FPGA 关闭、GUI 显示两个通道的温度都接近80°C。 我对电路板进行下电上电并打开风扇。 但是、只有控制器的 Ch1工作正常。 我四处探查并发现 Boot2外观不正确。 我在通道2中替换了 FET 和电感器、但行为保持不变。  是什么导致了 Boot2上的行为?  

附加了三张图片。

  • GUI 显示风扇打开时的正常运行

  • GUI 仅显示 Ch1工作正常

  • 仅 Ch1工作时的示波器捕捉:黄色曲线(C1)=引导1;粉色曲线(C2)=引导2;C1和 C2参考电平相同

谢谢

Nikko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikko、很抱歉耽误您的时间。 我可能需要查看您的原理图/布局。 这是一个双相设计、第一相正在工作、第二相未工作、未设置状态标志、并且 BOOT2-SW2电压不正确。 是这样吗?

    我怀疑控制器 boot2二极管可能会损坏、但有一点奇怪的是、我们仍然看到 SW2 (boot2以 SW2为基准)脉冲。 为了确认这种情况、您可以在 BP6到 BOOT2之间添加一个外部二极管(阳极=BP6、阴极=BOOT2)、此时它应恢复。 您还可以将控制器设备更改为 OUT。  

    如果 BOOT 引脚上的尖峰在开关操作期间超过30V、或者 BOOT 引脚上的 dV/dt 非常高、TPS40422上的 BOOOT 1和 BOOOT 2二极管可能会失败。 如果您可以在开关期间测量引导2电压尖峰(至少在重负载和轻负载条件下)、这也会有所帮助。 请注意、探测技术在这里非常重要、请参阅下面的应用手册。  

      

    请私下离线给我留言:mjschurmann [at] ti [dot] com 以讨论更多详细信息。