This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093:输出电压

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604482/tps61093-about-out-put-voltage

器件型号:TPS61093

您好!

让我谈谈 TPS61093可设置的输出电压。
对于规格的突然变化、客户希望将输出电压设置为18V。
我有两个客户的问题。

・该器件是否能够输出18V 电压?
(可以处理降低输出电流的问题。)
・建议的工作电压为17V。 但是、绝对最大额定值为20V。
请告诉我17V 建议工作范围的背景。



请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小 OVP 为18V、因此输出电压必须低于18V。
    17V~18V 之间的输出是可接受的。 但客户需要确保 SW 电压低于20V、并自行验证性能。