This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:VIO 太高、无法更改它

Guru**** 2557000 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596674/tps65911-vio-is-way-too-high-and-can-t-change-it

器件型号:TPS65911
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3101DM385DM388

我使用 TPS6591133为 DM385供电。 我仅使用 VIO 为 DM385的 DVDD_C、VDDA_1P8、VDDA_PCIe_1P8、VDDS_OSC0_1P8、VDDS_OSC1_1P8和 TLV320AIC3101音频编解码器的 DVDD 供电。 在启动电路板之前、我已经验证了 VIO 是否为1.8V

我有2块板、VIO 现在高达3.5V、即使寄存器设置为1.8V。 当我们尝试更改它时、唯一有效的设置是3.3V 或 OFF。 任何其他设置都不执行任何操作、输出保持在3.5V。

我移除了输出 EMI 滤波器以将其隔离、并查看它是由 PMIC 驱动还是由什么驱动。 在无负载的情况下、输出变为4V、因此我为负载放置了一个100欧姆的电阻器、它仍然是4V。 所有其他电压都是正确的、可以更改。

会导致这种情况发生的原因是什么? 任何帮助或想法都是伟大的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大脑、

    看起来反馈迹线未正确连接、或者一些外部电源轨将输出驱动为高电平。 如果您可以提供原理图以及启动前后的开关节点和输出纹波波、以帮助调试该问题、那会很有帮助。

    Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIO 首先输出正确的电压、但在上升至3.5V 的过程中有所改变。 我已确认电路板布局的反馈是正确的。 对于原理图、我复制了使用 TPS6591133的 DM388摄像机入门套件评估板。 文献编号 SPRUIC7。 我稍后将发布启动图片。

    在我发布这篇文章后、我检查了启动顺序、发现即使将引导引脚连接到 VRTC、它也不会按正确的顺序启动。 以下是引导顺序:

    注意:除非在右侧注明、否则每个引导序列彼此间隔为2ms

    VTC
    VIO VRTC 后4ms
    LDO8.
    LDO4.
    LDO3&6 LDO4之后为4ms
    GPIO0
    LDO5&7
    GPIO7 LDO5&7之后1.75ms
    LDO1&2 LDO5&7之后2ms
    VDDCRTL LDO1-2之后2.5ms
    VDD1 VDDCTRL 之后1.5ms
    VDD2
    NRESPWRON VDD2之后为4ms
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的文档错误。 DM388 CSK 文档编号 MS_TI_TMDXCSK388_SCH_REVA。 这是我用于设计电路板的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否向我发送 VIO 开关节点和 Vout 纹波的示波器截图? 您还可以断开负载与 VOUT 的连接并检查 VOUT 电压是否发生变化。 另外、请确认当输出电压从1.8V 更改为3.5V 时 VIO 寄存器值是否不变。

    此致、
    Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有屏幕截图、但我似乎找不到将其附加到该帖子的方法。 我可以向您发送一封电子邮件吗?

    当我断开它与负载的连接时、无论寄存器设置如何、它都会变为大约4V、3.3V 设置除外。

    PMIC 中的寄存器设置为1.8V。 实际上、唯一有效的寄存器设置是3.3V 设置。 所有其他引脚仅输出3.5V 电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、如果您选择"使用丰富的格式"、它将提供附加文件的机制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大脑、

    您能否检查 VCC6电压何时出现。 在您发送的序列中、VCC6 (3.3V)似乎只有在 GPIO7为高电平之后才为高电平、这是错误的。 这会导致 LDO1和 LDO2加电错误。

    此外、您能否断开 TPS_VDDA_1V8网络和 VDDA_1V8之间的电阻器、以检查电压是否仍会达到3.5V。 此外、我会尝试更改 其他电源轨上的电压、以检查电源轨之间的反馈路径。

    此致、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayanth、

    VCC6上的良好调用。 我用 GPIO7打开的3.3V 电压馈送它、这说明了序列混合。 我们正在尝试对此进行修复、以查看它可能修复的其他问题、但我认为升高的 VIO 电压是一个单独的问题。 如果我们可以在修复后使电路板正常工作、我将发布结果。

    我在 VIO 的输出端有一个 EMI 滤波器、我移除了该滤波器、以便在从电路断开时检查 VIO。 从电路中移除后、VIO 实际上会上升至4V。  

    我们已成功将 VDDctrl 更改为1.35V。 您是否需要我尝试另一个?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    清除 DCDCCTRL_REG (地址0x3E)中的 DCDCCKSYNC 是否有任何影响?

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    我正在帮助完成这个项目、只是尝试将寄存器0x3E 设置为0x00、但是似乎没有解决这个问题。 下面是我所做的、让我知道我是否应该做一些不同的事情:

    首先、我使用 i2cdump 转储寄存器:

    i2cdump 1 0x2D
    未指定大小(使用字节数据访问)
    警告! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况!
    我将探测文件/dev/i2c-1、地址0x2D、模式字节
    是否继续? [是/否]
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
    00:00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 ...? ???...
    10:00 80 00 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1f 01 01 00……………………………………………… ????
    20:05 0d 33 33 0d 33 33 01 33 00 00 00 00 00?33?33?33………
    30:51 51 65 29 65 51 65 51 65 0d 00 00 00 39 34 Qe) eQe?。 94
    40:34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0f 4… ?
    50:02 FD 88 ff 4a ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ???.J.
    60:07 08 05 08 08 08 05 07 08 00 20 00 00 00 00????????? 。 …
    70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80:02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00..........
    90:00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.?..........
    A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    

    接下来、我使用 i2cset 来清除指定的寄存器:

    i2cset 1 0x2D 0x3E 0x00
    警告! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况!
    我将写入器件文件/dev/i2c-1、芯片地址0x2D、数据地址
    0x3E、数据0x00、模式字节。
    继续? [是/否]
    

    然后我重新转储寄存器以确保写入生效、它确实:

    i2cdump 1 0x2D
    未指定大小(使用字节数据访问)
    警告! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况!
    我将探测文件/dev/i2c-1、地址0x2D、模式字节
    是否继续? [是/否]
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 0123456789abcdef
    00:00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 ...? ???...
    10:00 80 00 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1f 01 01 00……………………………………………… ????
    20:05 0d 33 33 0d 33 33 01 33 00 00 00 00 00?33?33?33………
    30:51 51 65 29 65 51 65 65 65 65 0d 00 00 00 00 34 Qe) eQe?… 4
    40:34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0f 4… ?
    50:02 FD 88 ff 4a ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ???.J.
    60:07 08 05 08 08 08 05 07 08 00 20 00 00 00 00????????? 。 …
    70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80:02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00..........
    90:00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.?..........
    A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    

    我们在使用万用表设置该值前后检查了电压(根据 Brian、输出与网络隔离)、但我们看到电压没有变化。

    希望这对您有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mikael、

    这是值得一试的、另外你可以尝试写入0x38的值来只清除 DCDCSYNC 位、但是如果清除整个寄存器不起作用、我怀疑这会解决这个问题。 值0x00会强制所有稳压器进入 PWM 模式、因此现在我们也知道在 PWM 模式下也会出现此问题。

    此时、我建议将器件换用为已知正常的电路板、并使用已知正常的器件重新组装故障电路板。 如果 IC 问题仍然存在、则可能已损坏、但如果故障电路板上仍然出现问题、则可能存在系统问题。

    此致、
    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们能够解决在 VCC6上启动时施加3.3V 电压的序列问题、但 VIO 未解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们制造了5个原型、5个都存在 VIO 这一问题。 我们也交换了 PMIC、问题仍然存在。 我将尝试换用 PMIC 并将 VIO 与电路板的其余部分隔离、以查看 VIO 是否在空载情况下变得过高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jay 和 Richard、

    我已将 PMIC 换成全新的 PMIC、并从电路板的其余部分断开 VIO。 未连接到处理器时、VIO 输出变为3.9V。 这会将其缩小到电感器、输出电容器或电路板布局。

    我已重新检查输入、输出和组件规格、VIO 满足这些要求。 任何指针都将非常有用。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原理图的 VIO 部分。  

    我移除了 C126来隔离 VIO、它仍然是3.5-3.9V。  

    VSYS_5V 也在为 VDD1、VDD2和 VDDctrl 供电、它们运行良好且可更改。 我是否需要将其更改为3.3V 以更接近 VDDIO?

    3.3V 馈送 VDDIO 与需要 GPIO7变为低电平以启用它的3.3V 相同。 我是否需要将其更改为与为 VCC6馈送电压相同的电源、以便在启动时为3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    幸运的是、VIO 稳压器不依赖于 VDDIO。 VIO 通常用于为 VDDIO 供电、但可以独立调节。

    您能否验证 VFBIO 的反馈路径在布局中不受影响?

    此外、如果您为电源使用单独的 GND 平面、您是否可以确认 GNDIO 引脚有一些返回 DGND 的路径?

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我不知道你的意思是“不受影响”? 我已确认 H8直接连接到电感器、并在之前的回复中有2个输出的屏幕截图。 几乎没有噪音、但楼梯很奇怪、不到一伏。 我已经使用欧姆计来检查 H8和其他走线之间的导通性、并且它们都没有连接。

    PMIC 仅使用数字接地、我们没有分离它的接地平面。 您可以在我的原理图剪辑中看到、所有接地都使用相同的符号。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连续性测试解决了紧密布线网络之间可能出现短路的最大问题。 我不确定失调电压是否可能由附近干扰源的耦合引起、但它可能与非理想接地路径有关。

    当您启用和禁用 VIO 稳压器时、上升和下降波形是否具有一致的系统配置?

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已向 Will Jarret @ TI 发送了 NDA 下的 PCB 布局文件、因此如果您想查看接地路径、请执行此操作。 如果您看到任何错误、请告诉我、我们将在下一个电路板版本中修复这些错误

    启用或禁用后、我将检查 VIO 并发布屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是启用和禁用断开 VIO 线路的屏幕截图。

    我们注意到、当我们禁用 VIO 时、电流消耗下降了170mA。 由于 VIO 未连接到负载、这看起来很像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    VIO 开关节点引脚的布线看起来不在同一层、而是用于其他稳压器。 您能否获取 VIO 开关节点的示波器截图并与已知良好的稳压器进行比较?

    如果 VIO 的开关节点看起来不干净、您可能已重新路由这些引脚。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您可能已找到问题。 以下是电感器开关侧的屏幕截图:

    VDDCTRL

    VDD1

    VDD2

    VIO

    我们将尝试证明这一点、但这是一个非常困难的修改、因此结果可能需要一点时间。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定发生了什么、但这实际上是 VDDCTRL 的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    很抱歉、我们花了这么长时间才回来。 我们的 PMIC 已经用完了、不得不发运一些产品。 我们已确认开关跟踪不是问题。 我们的技术移除了 K7和 K8的焊盘、切断了布线、然后流出了一根导线将焊球连接到布线、从而完全切断了通往底层的布线。 VIO 为3.4V。

    您是否希望我向您发送我们用于查看是否存在问题的确切器件列表?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我不知道自己可以通过组件列表了解什么、但原理图可能有助于解释布局。

    最终、这看起来像是发生故障的高侧 FET、或者我们无法看到从 VSYS 到 VIO 的 SW 节点的路径。 在这个修改后的布局上、开关节点看起来是一样的吗?

    是否可以在窗口期间捕获开关节点、在上升至3.4V 之前将其稳定在1V? 与该转换周期和 LDO8有任何关联吗?

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将完整原理图发送给 Will Jarret。 它是使用 Cadstar 完成的。 我还给了他 PDF 版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian、

    在您修改电路板后、您是否重新流过新器件或它是否是以前出现故障的器件? 如果是原始设备、您是否可以使用新设备进行测试?

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们推出了一款全新的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rick、

    以下是电路板更换后开关节点的屏幕截图、其中开关节点直接连接到电感器并绕过通孔。 这些是 VIO 在变为高电平之前处于1V 阶跃的情况。

    1 =开关节点

    2 = LDO8

    3 = VIO 输出

    我注意到信号有点嘈杂、似乎跟随开关节点、因此我采用了一个完全相同的设置、而没有连接开关节点、以查看它是否只是在 O 示波器引线上渗漏。 这就是它们的样子。

    下面是它们正常运行的样子。 (忽略其他信号上的开关噪声。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    有趣的是、当 LDO8处于活动状态时、开关节点看起来像反相。 如果您禁用 LDO8、它会自行纠正吗?

    如果没有、禁用任何其他稳压器是否会改变 VIO 上的行为?

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rick、

    我一直在尝试获取一个屏幕截图、其中显示了 LDO 8随开关节点的升高、但未成功。 我希望今天能有一个。

    我们尝试关闭 LDO1-8、VDD1、VDD2、VIO 和 VDDCTRL 并重新打开、以查看它对 VIO 的影响。 几乎没有效果。 我看到的唯一情况是、当我们关闭一些电压时、VIO 电压上升约100mV。  

    我将继续尝试获取 LDO 和开关节点的屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我看到了开关节点何时以 LDO8变为高电平为基准发生变化的屏幕截图。

    您可以看到、我放大了其中的位置、显示了开关节点在 LDO8变为高电平时之前如何改变开关状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我不确定您的最后一条评论为什么不在论坛上、但我在我的电子邮件中得到了。 这里是 C129反馈的屏幕截图、它与我接触焊球的位置非常接近。

    CH1 =对 C129的反馈

    CH2 = C126的输入

    您可以看到它们完全相互跟随、并且在 VIO 启动之前反馈中没有任何内容。