This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:Maximam Rsense

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604152/tps7b7702-q1-maximam-rsense

器件型号:TPS7B7702-Q1

您好!

我的客户需要检测1mA 负载的开路情况。

我认为可以通过使用一个大型感应电阻器(Rsense)来实现。

最大感应电阻器的欧姆值是多少?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    SENSE 引脚上的电压将是输出电流乘以 SENSE Rsense 除以198 (输出电流与 SENSE 引脚电流之比)。  无论是否存在开路负载、正常负载或过流、都是如此。

    因此、我们可以选择您的电阻器、以便输出电压足够大、以便您在 Isense 为5.05uA (1mA 除以198)时通过欧姆定律准确地读取该电阻器。

    必须注意的是、输出电流和感测引脚电流之间比率的精度会随着输出电流的降低而降低。  此外、仅当输出电流大于5mA 时、才会指定比率精度。

    非常尊重、

    Ryan